arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Testado em laboratório: FORM + TEST e HBK estabelecem padrões de precisão

Um instituto nacional de metrologia da República de Singapura possui um laboratório de calibração que garante a máxima precisão de medição. Oferece aos seus clientes calibração com cargas de teste de até 5000 kN - incluindo a calibração de sensores de força. A máquina de teste de compressão ALPHA 2-5000 S, desenvolvida pela FORM + TEST Prüfsysteme, é um dispositivo para uso em laboratórios. Sua força de ensaio de 5000 kN para testes de compressão estática permite a calibração de sistemas de medição de alta precisão. Foi utilizado pela primeira vez no centro de competência de calibração da Universidade Técnica de Darmstadt.

ALPHA 2-5000 S fornece resultados altamente precisos

FORM + TEST Seidner & Co. GmbH tinha a experiência necessária para implementar a solução especial altamente precisa necessária para realizar as calibrações, conforme solicitado pelo renomado laboratório de calibração de Cingapura. Portanto, os especialistas em máquinas e sistemas de teste de materiais de alta qualidade da Riedlingen na Alemanha se aventuraram no desenvolvimento do dispositivo de medição para testes de compressão estática. As máquinas de teste de força compressiva FORM + TESTE testadas e comprovadas formam a base da solução personalizada, ALPHA 2-5000 S.

O Alpha 2-5000 S atualizado e de alta precisão fornece de forma fiável os resultados desejados no laboratório nacional de calibração da República de Singapura. Ele garante uma calibração precisa dos sensores de força, bem como calibrações contínuas no sentido compressivo. O sistema de medição também pode lidar com a exigência adicional de medir valores de força muito pequenos. O ALPHA 2-5000 S pode, portanto, ser utilizado com uma precisão máxima de até 1 % da sua carga máxima.

Devido às suas características especiais, tais como um cilindro de teste especial de alta precisão, o ALPHA 2-5000 S oferece um desempenho máximo em termos de precisão e confiabilidade. Os rolamentos do cilindro praticamente sem atrito e sua guia lateral garantem uma aplicação ótima de força. Além disso, a máquina de ensaios de compressão é caracterizada pela alta rigidez de sua estrutura, precisão de controle preciso devido ao controlador DIGIMAXX C30 e uma interface de software especial para procedimentos de calibração automática.

Problema

Como dispositivos de referência rastreáveis, os equipamentos de teste e laboratório para laboratórios de calibração acreditados devem atender aos mais altos requisitos em termos de precisão, confiabilidade e qualidade. No entanto, garantir que estes requisitos sejam cumpridos coloca os fabricantes destes dispositivos em grandes desafios.

Solução

FORM + TEST Seidner & Co. GmbH conta com a tecnologia de medição confiável e de alta precisão da HBK em sua máquina de teste de compressão ALPHA 2-5000 S para a calibração de sensores de força no laboratório de calibração em Singapura, em particular, porque a HBK foi o único fornecedor a garantir a calibração dos componentes fornecidos. 

Resultados

A máquina de testes de compressão ALPHA 2-5000 S da FORM + TEST é impressionante no seu uso diário no laboratório de calibração. Em particular, os transdutores de força de referência classe 00 para testes de força compressiva de acordo com a norma ISO 376 utilizados no sistema de construção FORM + TEST fornecem valores de medição confiáveis e precisos, que permitem medições mesmo de forças muito pequenas.

FORM + TEST Prüfsysteme conta com a precisão garantida pela HBK

A FORM + TEST contou com a tecnologia de medição da HBK para a implementação da sua máquina de testes compressivos ALPHA 2-5000 S. Além das experiências positivas do passado, a reputação da empresa também foi crucial para a decisão de utilizar soluções dos especialistas em tecnologia de medição. No entanto, o fator chave a favor da HBK foi o fato de que a HBK poderia garantir a precisão e confiabilidade de seus produtos e de toda a cadeia de medição - tornando-a o único parceiro elegível para o projeto.

O elemento central do sistema de medição é um sistema construído sob medida, BU18, com três transdutores de força de referência C18 da HBK. Além disso, três transdutores de força de referência C15 da HBK, com uma faixa de medição de 5 kN, 100 kN e 500 kN, foram integrados ao sistema para a medição de força de alta precisão. Estes robustos sensores de força de corte (testados em EMC, aço inoxidável, choque e vibração) com campos de medição nominais entre 2,5 kN e 1MN cumprem os requisitos da classe de precisão 00 de acordo com a norma DIN EN ISO 376 no campo de medição excepcionalmente amplo de 10 a 100 % da respectiva capacidade.

Devido à elevada precisão exigida, a BU18 foi calibrada no Instituto Nacional de Metrologia Alemão, PTB, em Braunschweig. O sistema de construção da HBK, que foi personalizado para o ALPHA 2-5000 S, cumpriu perfeitamente com a classe de precisão 00 de acordo com a DIN EN ISO 376. Este resultado pode ser alcançado principalmente devido à excelente cooperação entre a HBK e a FORM + TEST na preparação para a calibração, na qual o transdutor foi pré-carregado com 120 % de sua capacidade pela FORM + TEST, conforme prescrito pela PTB. Uma calibração DAkkS da BU18 tinha sido realizada com antecedência no laboratório de calibração credenciado da HBK. A rastreabilidade da calibração para o Padrão Nacional (PTB) foi, portanto, assegurada.

null

O amplificador de medição de referência DMP41 completa o sistema de medição. Com a sua classe de precisão única de 0,0005, o instrumento de medição de alta precisão é o amplificador mais preciso para medições baseadas em strain gauges em todo o mundo. Como resultado, o DMP41 da HBK foi a primeira escolha para a implementação do ALPHA 2-5000.

null
null
null

Um desafio excepcional, dominado com confiança

Com o seu ALPHA 2-5000 S, FORM + TEST Seidner & Co. GmbH criou uma máquina de calibração de força que é única em termos de funcionalidade, capacidade de carga e precisão. A cooperação com a HBK foi a chave para este sucesso.

Por um lado, a tecnologia de medição confiável e perfeitamente compatível dos especialistas da Darmstadt fornece os resultados precisos exigidos, que a HBK, como único fornecedor, foi capaz de garantir.

Por outro lado, a apreciação e o reconhecimento mútuo dos conhecimentos existentes, bem como a cooperação numa parceria, foram outros fatores decisivos para o sucesso conjunto do projeto.

null

Sobre FORM + TEST Seidner & Co. GmbH

FORM + TEST Seidner & Co. GmbH foi fundada em 1965. Seu portfólio de produtos para máquinas de teste de materiais e sistemas de teste de alta qualidade inclui máquinas de teste de compressão, flexão, tração e universal, bem como sistemas de fixação e teste para quase todas as aplicações e materiais. As soluções de baixa manutenção, duráveis, práticas e de fácil utilização baseiam-se na experiência de mais de 60 anos da FORM + TEST e num vasto know-how. Além disso, um serviço interno e um laboratório de calibração garantem aos utilizadores uma ótima utilização dos seus investimentos.

Produtos Relacionados