A precisão é importante: o sensoriamento de núcleo conta com a experiência da HBK em eixos de acionamento sensoriais inteligentes
O eixo de transmissão, como um componente-chave das unidades de transmissão de fábricas, máquinas e veículos comerciais, está sujeito a altas cargas, especialmente quando usado em ambientes agressivos.
As empresas realizam trabalhos de manutenção em intervalos regulares para garantir a operacionalidade total. O estado atual dos dispositivos que requerem manutenção e, portanto, sua real necessidade de manutenção são frequentemente desconhecidos. Via de regra, somente em caso de falha a causa é investigada e somente então a peça sobressalente necessária é solicitada. Isso resulta em atrasos desnecessários e perdas de produção dispendiosas.
O líder de mercado, “Elbe Group”, em cooperação com o “core sensing”, desenvolveu uma família de produtos inovadores de eixos de acionamento sensoriais. Os componentes inteligentes fornecem dados continuamente sobre sua condição. Os problemas potenciais podem ser detectados e resolvidos a tempo. O tempo de inatividade de alto custo é reduzido significativamente. O que muitos fabricantes de plantas e veículos desejaram finalmente se torna realidade.
A inteligência do eixo de transmissão de última geração está localizada dentro de um eixo de transmissão padrão. Para conseguir isso, o “sensor de núcleo” integrou seus sensores inteligentes e eletrônicos de medição na cavidade já presente no componente. Os medidores de tensão instalados no eixo de transmissão foram fornecidos individualmente pela Hottinger Brüel & Kjaer (HBK) e adaptados de forma otimizada às condições ambientais da aplicação em termos de dimensões geométricas, material e tolerância de temperatura.
O sensor integrado estruturalmente fornece informações em tempo real altamente precisas sobre o torque de atuação diretamente do eixo de acionamento. Os dados permitem que conclusões confiáveis sejam tiradas sobre a condição do eixo e os componentes ao redor. Os usuários podem, portanto, confiar em resultados de medição precisos.
A HBK personalizou e forneceu strain gauges de torção instalados no eixo de transmissão para medir o torque e a roseta em T para medir a força axial. Os usuários podem contar com dados precisos de torque e força axial, que são complementados com uma variedade de variáveis de medição adicionais para toda a cadeia de medição usando as soluções inteligentes de detecção de núcleo.
Coordenadora de Marketing
Heather Wilkins
Telefone: +44 (0) 1223 389 800
Email: [email protected]
Sobre HBK - Hottinger Brüel & Kjær
Por muitas décadas, a HBM e a Brüel & Kjaer foram confiáveis em vários setores para fornecer tecnologias altamente precisas, especialização em teste e medição e ruído e vibração. HBM como líder de mercado em teste, medição e análise e Brüel & Kjær como fornecedor líder mundial de soluções para medição e gerenciamento de ruído e vibração.
As duas empresas agora uniram forças como HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer para formar o principal fornecedor mundial de soluções integradas de teste, medição, controle e simulação.
Para obter mais informações, visite www.hbkworld.com.