arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Hoytom, fabricante de equipamentos de controle de qualidade e teste, confia em transdutores de força HBM U10M

A Hoytom é uma empresa especializada na fabricação de equipamentos de controle de qualidade e máquinas eletromecânicas e eletrohidráulicas para testes de materiais. As capacidades de suas máquinas variam de 5 kN até 2000 kN para testes de tração e ainda mais para testes de compressão.

O laboratório Hoytom é certificado pela ENAC [Órgão Nacional de Acreditação Espanhol] desde 1996 e fornece serviços de calibração nas instalações do cliente, emitindo os certificados relevantes sobre a condição de suas máquinas, incluindo todas as áreas de força, estresse, tensão e dureza. As máquinas de teste da Hoytom são a garantia oculta que assegura que muitos produtos no mercado atendam à função para a qual foram projetados. As máquinas de teste são usadas durante todo o processo de fabricação de um produto – desde matérias-primas até as muitas peças intermediárias que vão para compor um conjunto.  

Fundada em 1961, a Hoytom é uma empresa espanhola localizada na cidade basca de Leioa, perto de Bilbao, com uma equipe composta por especialistas na área de testes estáticos destrutivos, onde eles esticam ou comprimem dispositivos em teste até a quebra. Hoytom é uma empresa familiar com três gerações. Desde os primeiros dias, nos anos 60, Hoytom reconheceu e entendeu que qualidade, unidade e os melhores equipamentos são fatores-chave para ser competitivo no complexo mundo dos testes em nível nacional e internacional. Os testes são tão complexos quanto surpreendentes.

Problema

Qualquer um que não esteja familiarizado com os testes ficaria surpreso com seu tamanho e escopo. Tudo o que chegar ao mercado, ao consumidor final, à indústria, à construção ou à maioria das empresas modernas, terá passado por algum tipo de teste ou controle de qualidade. Hoje, seria impensável que uma cadeira quebrasse após alguns dias de uso, ou um componente do veículo sucumbisse ao estresse físico, ou um tubo incapaz de suportar as pressões internas do líquido que passa por ela. A garantia para isso não acontecer são os inúmeros testes realizados em materiais e componentes. E esses testes e controles são realizados com máquinas como as fabricadas pela Hoytom, e que incorporam equipamentos de alta qualidade para garantir resultados confiáveis e precisos. Tudo isso é feito de acordo com as necessidades de rentabilidade, prazos de entrega e outros requisitos estabelecidos pelos usuários dessas máquinas. 

Solução

Hoytom sempre exigiu células de carga de alta qualidade para suas máquinas, porque esta é a única maneira de garantir que o aspecto mais importante dessa atividade – os dados – seja totalmente confiável. Equipar suas máquinas com células de carga HBK é uma forma de oferecer os melhores padrões do setor, dessa forma as máquinas podem ser vendidas com uma garantia de três anos. Além disso, incorporar a marca HBK em suas máquinas de teste e testadores de dureza é uma ferramenta de marketing extra, pois o mercado valoriza a garantia e a qualidade que este equipamento oferece. 

Resultados

As células de carga integradas nas máquinas de teste Hoytom garantem a máxima precisão em todas as faixas de medição. Combinado com o próprio software de controle de teste da Hoytom e com eletrônicos personalizados, o desempenho máximo e a precisão são obtidos com uso simples e intuitivo. Esse nível de qualidade permite que a Hoytom entre no mercado internacional, exporte 50% de suas máquinas e conte com a lealdade de clientes que dependem não apenas da experiência e conhecimento que a Hoytom tem a oferecer, mas também da tecnologia subjacente de suas máquinas. 

Quem entra nesse setor pouco conhecido logo descobre que os testes são uma atividade generalizada que garante a qualidade de praticamente qualquer item em qualquer setor com uma gama incrivelmente ampla de procedimentos de teste.

Os equipamentos Hoytom sempre estiveram envolvidos neste campo e continuam a fazê-lo. As máquinas Hoytom testaram muitos itens diferentes – desde porcas, parafusos e diferentes tipos de aço, até compósitos, estruturas automotivas, peças de aeronaves, cabos e concreto. Na Hoytom, os gerentes dizem que se sentem mais confortáveis quando lidam com máquinas grandes e testes com um certo grau de complexidade. Claro que a funcionalidade das máquinas é o requisito mais importante, mas há vários anos, a empresa também oferece projetos atraentes para equipar as instalações de seus clientes. Todo esse trabalho veio com sua própria recompensa: a empresa agora exporta 50% de suas máquinas.  

As máquinas de teste da Hoytom também incluem testadores de dureza e pêndulos usados para determinar a dureza e resistência dos materiais.  

Para suas máquinas de teste universais e de dureza, que realizam testes de resistência Rockwell e Brinell, a Hoytom sempre se baseou nos produtos da marca HBM da HBK, ou seja, células de carga, e as integra em todas as suas máquinas, ao ponto de se tornarem um dos principais clientes da HBK na Espanha. Isso se deve principalmente à confiança que eles tem na precisão e confiabilidade do transdutor de força HBM U10M, garantindo os valores mínimos de desvio de linearidade, histerese e erro de reversibilidade, juntamente com um alto grau de reprodutibilidade. 

Esse compromisso aumentou em 2015, quando assumiu a atual gestão da Hoytom. Os gestores estavam convencidos de que, para melhorar as máquinas, um dos fatores-chave era que a célula de carga e a HBM era sua primeira escolha. Sua experiência anterior apoiou essa decisão, uma vez que a HBM tinha um longo histórico de fornecer-lhes padrões de calibração e equipamentos de medição de calibração. Isso permitiu que os tempos de trabalho e interrupções fossem reduzidos, melhorando a imagem dos equipamentos Hoytom no mercado. Agora oferece máquinas de teste com células integradas de alta qualidade, o que dá aos clientes garantia. Em suma, equipar todas as máquinas de teste com HBM U10M foi uma decisão estratégica para a empresa. 

null
null
null

Os equipamentos de teste Hoytom com células HBM podem operar na Classe 05 de acordo com o padrão internacional relevante, oferecendo uma maior faixa de medição, demanda que está aumentando entre as empresas que realizam testes. Mas, acima de tudo, é uma garantia de um teste devidamente conduzido. No setor de testes, é essencial investir em produtos top de linha de uma marca premium como a HBK para garantir que dados confiáveis sejam coletados. E é essencial garantir que as células continuem fornecendo dados confiáveis ao longo do tempo, e que os ajustes correspondentes possam ser feitos de forma rápida e fácil.   

Sobre Hoytom

Hoytom foi fundada em 1961 por Don Cipriano del Hoyo e atualmente é gerenciada pela terceira geração da família. Os anos 60 foram anos que se destacaram pelo peso que a indústria começou a ter no País Basco. As novas empresas viram a necessidade de comprar máquinas, que costumavam ser adquiridas em países europeus líderes, como a Alemanha ou mesmo países transoceânicos como os EUA, porém o comércio exterior não era tão fluido como é hoje.

Related Products