A compensação da temperatura é crucial quando se mede tensão com sensores baseados em grade de fibra óptica. Porquê? Porque as propriedades dos materiais comportam-se de forma diferente quando em diversas temperaturas. Portanto, um sensor de rede de fibra óptica que está sujeito tanto à tensão como à temperatura, é também influenciado pela mudança de temperatura.
Sem compensação, os valores de deformação medidos incluem não só os efeitos de carga mecânica mas também os efeitos da temperatura - sobre a própria estrutura e sobre o sensor de deformação. Este efeito é fácil de compensar. Mas, no entanto, a importância de uma análise cuidadosa dos dados é óbvia.
Veja como pode ler, interpretar e ordenar facilmente os dados de medição corretos no software catman.
Perguntas? Entre em contato!