Amplificadores de medição e eletrônicos para tarefas de altíssima precisão

Quando a mais alta precisão de resultados em testes deve ser obtida, amplificadores de medição da HBM são a primeira escolha em todo o mundo.

Não somente usuários nas áreas indústrias, de pesquisa e universidades estão convencidos da qualidade dos instrumentos de aquisição de dados de alta precisão da HBM, mas também muitos dos Institutos Nacionais de Metrologia tem utilizado, por exemplo, o amplificador de medição de precisão DMP41 como um instrumento de referência de confiança.

Atingindo os limites da viabilidade física

O fator chave para garantir menor incerteza de medição é a escolha do princípio de medição. A demanda por sensores e amplificadores cada vez mais precisos cresceu como conseqüência da tecnologia strain gage se tornando cada vez mais difundida ao logo das décadas. Hoje, onde quer que medições de baixa incerteza são solicitadas, sensores baseados em strain gage (SG) usando circuito ponte Wheatstone tem uma clara vantagem. A HBM atingiu os limites fisicos das possibilidades técnicas fornecidas por esta tecnologia

Saiba mais sobre aplicações típicas com os sistemas de medição HBM de alta precisão

Cadeias de medição de altíssima precisão de referência garantem resultados confiáveis

Quando resultados de medição de altíssima precisão são solicitados, a HBM oferece tanto sensores e amplificadores como instrumentos de medição de precisão, fornecendo incertezas de medição muito baixas para permitir que cadeias de medição com uma precisão extremamente alta sejam implementadas: também são chamadas de cadeias de medição de referência.

Sensores de força, de torque e de pressão também estão disponíveis como sensores de referência, com uma pequena contribuição das incertezas de medição.

Sensores de força de referência

Vantagens

  • A HBM oferece strain gages, amplificadores e software de aquisição de dados e, portanto, cobre toda a cadeia de medição, com incertezas de medição atingindo os mais baixos níveis possíveis;
  • A HBM faz parte ativa de inúmeros projetos internacionais de pesquisa metrológica (EMRP, EMPIR), possibilitando o desenvolvimento de produtos para contribuir com as últimas descobertas científicas;
  • Sensores de referência baseados em strain gage para calibração são principalmente implementados na forma de corpos de medição monolíticos. Isso permite que sensores assumam grandes cargas e apresentem propriedades consistentes em toda a faixa de medição, o que significa que podem oferecer tanto alta precisão como longa vida de serviço;
  • A HBM está no mercado de instrumentos de precisão há mais de 40 anos. Características chaves de produtos como estabilidade de longo período extremamente alta poderia, portanto, ser monitorada e confirmada por um longo período de tempo;
  • Os instrumentos de medição de precisão da HBM têm sido usados em mais de 100 institutos nacionais de metrologia por todo o mundo.

Aplicações dos sistemas de medição de alta precisão da HBM

Metrologia

As medições e os instrumentos têm se tornado cada vez mais precisos. A metrologia, como um ramo da ciência, foca na medição: reprodutibilidade dos resultados de medição ao redor do mundo é a chave neste contexto. Por isso, é essencial na metrologia a garantia de rastreabilidade de qualquer nível de calibração para o padrão primário. Este padrão primário é garantido pelos institutos nacionais de metrologia e é o padrão com as menores incertezas de medição nos seus respectivos países.

 

A rastreabilidade metrológica deve ser garantida

Estas "cadeias" de rastreabilidade, que garantem a reprodutibilidade das medições na prática, são baseadas nas cadeias de medição de referência implementadas com sensores HBM e instrumentos de medição de altíssima precisão. Mais de 100 institutos de metrologia ao redor do mundo usam os equipamentos para teste e medição de altíssima precisão da HBM.

As vantagens são por conta da tecnologia de strain gages permitir que cadeias de medição com uma incerteza de medição extremamente pequena sejam implementadas e, ao mesmo tempo, possam ter uma excelente estabilidade a longo prazo.

Produção de sensores

Quando se produz sensores e transdutores, é muitas vezes benéfico integrar todos os dispositivos no processo de produção. O instrumento de medição de altíssima precisão DMP41 da HBM atende a este requisito: o DMP41 foi desenvolvido para instalação em cabines de controle e permite uso conveniente em ambientes com condições de demanda EMC como aquelas encontradas na linha de produção;

Calibração e recalibração

Independentemente do tipo de produto envolvido, seja um sensor de força, de torque ou de pressão (transdutor de força, torque, pressão) ou células de carga, a HBM conta com o DMP41, quando se trata de oferecer sensores com máxima precisão de medição. Fabricantes podem usar o DMP41 para calibrar seus sensores customizados e, se necessário, recalibrá-los.

A principal vantagem é que dois ou seis canais de medição podem se tornar disponíveis, permitindo assim, sensores com incertezas de medição menores que o habital possam ser testados e, além disso, produzidos ao mesmo tempo.

Medições comparativas

Erros de medição podem ser fatais em alguns segmentos da indústria. Por exemplo, na aviação: quando medindo altitude de uma aeronave, o menor desvio poderia colocar em perigo a vida humana. Por esta razão, um pequena incerteza de medição é indispensável para aplicações tão críticas. Isso é garantido pelas medições comparativas. Aqui, os instrumentos de medição de altíssima precisão da HBM são adequados e têm sido usados para medições comparativas, em níveis nacionais e internacionais, por décadas.

Comparações interlaboratoriais com pequena incerteza de medição

Comparações interlaboratoriais comparam e analisamos resultados fornecidos por várias cadeias de medição. Aqui, as vantagens são a incerteza de medição extremamente pequena e a excelente estabilidade a longo prazo, possibilitada pela tecnologia de strain gage.