Usabilidade na tecnologia de medição: Economizando seu valioso tempo. E muito dinheiro!v

Falhas no funcionamento em equipamentos de teste e medição podem gerar significativos custos para as empresas. Tal aumento de custos não é fruto apenas de tempos adicionais nos bancos de ensaio. Realmente caro são os desenvolvimentos de novas peças e produtos com base em dados de medição errados.

"Usabilidade", ou seja, a operação simplificada de equipamentos de teste e medição, ajuda a evitar estes custos - e a economizar tempo nas medições mesmas. A usabilidade traz, necessariamente, retorno. Como obter a melhor usabilidade em equipamentos profissionais de teste e medição?

Um moderno software de teste e medição, como, por exemplo, o Perception 6.0 da HBM é ferramenta indispensável para os especialistas em tecnologia de medição. O que não é de se admirar, pois as poderosas aplicações relativas à aquisição de dados não deixam praticamente nada a desejar. Especialmente no que concerne às opções individuais de configuração para a preparação de uma medição.

Entretanto, configurar o software pode se transformar num grande desafio para aqueles usuários que realizam medições apenas eventualmente, ao lado de suas reais responsabilidades. Isso toma um tempo valioso e, além disso, ocorrendo erros de configuração, conduz com frequência à resultados de teste incorretos. Estes podem ser, nos melhores casos, descobertos e a medição é repetida, o que gera um maior gasto de tempo. Contudo, se os erros de medição não forem detectados, o impacto é muito mais dramático: aqui o resultado pode ser uma falha no desenvolvimento da peça ou componente por causa dos dados de medição incorretos.

Um manuseio amigável da tecnologia de medição utilizada

Um manuseio particularmente amigável da tecnologia de medição utilizada (aqui falamos de uma alta "usabilidade"), e que contribua, por conseguinte, para a prevenção de erros de configuração desde o início, traz consigo muitas e significativas vantagens:

  • Sistemas de medição intuitivos e fáceis de usar reduzem significativamente os investimentos em treinamento - essa é uma vantagem real, sobretudo quando há o envolvimento de um grande número de usuários que realizam medições eventuais.
  • Soluções de medição focadas no usuário diminuem drasticamente o tempo gasto por medição. O tempo exigido para configurações não existe mais, o sistema de medição fica imediatamente pronto para o uso, os resultados de medição são obtidos muito mais rapidamente.
  • Uma solução de medição de fácil utilização, pré-configurada, elimina o risco de erros operacionais e falhas de configuração.
  • Facilidade de utilização e resultados de teste confiáveis proporcionam uma enorme economia de tempo e dinheiro.
  • A aquisição rápida de dados seguros de medição garante processos de trabalho mais eficientes.

Existem, portanto, muitas boas razões para melhorar a interação entre homem, tecnologia de medição e software. A palavra mágica é "usabilidade". Afinal de contas, a maioria das tarefas de medição do dia-a-dia não é mais realizada por engenheiros de medição altamente especializados. Na verdade, tomar medições importantes é algo que equipes de desenvolvimento e seus engenheiros e mecânicos executam paralelamente às suas responsabilidades cotidianas. Essa é uma situação que consume muito tempo e dinheiro. Ela também traz consigo - como já anteriormente mencionado - um substancial potencial de erro. Portanto, o tempo para um tecnologia de medição capaz de "pensar junto" chegou!

'Usabilidade' em poucas palavras

'Usabilidade' em poucas palavras: Homem e máquina se entendendo bem

Um design amigável de software e hardware, bem como da interface do usuário para a comunicação do homem com a máquina, é o fator decisivo para a qualidade da interação entre homem e computador. Por isso, no desenvolvimento de sistemas interativos o foco deve ser colocado na usabilidade da interface (também chamada de "facilidade de utilização", "amigabilidade"), a fim de que a melhor interação homem - máquina possa ser conseguida.

A usabilidade de um programa de computador depende principalmente de sua ergonomia. Sendo assim, o objetivo primário é a criação de softwares que sejam fáceis de entender e rápidos ao serem utilizados. No foco da ergonomia de um software estão, portanto, a pessoa que trabalha, suas qualificações e suas necessidades individuais no contexto do uso do software. O grau de usabilidade é definido pela qualidade do uso experimentada subjetivamente pelos usuários durante a operação de um sistema. De acordo com isso, uma interface fácil de ser usada, que se adapte ao usuário e às suas tarefas é particularmente considerada "amigável". Portanto, a usabilidade de uma aplicação é também definida como o produto de sua efetividade, eficiência e satisfação do usuário.

Vantagens que realmente trazem retorno

Usabilidade na tecnologia de medição: Vantagens que realmente trazem retorno

Softwares profissionais de teste e medição se destacam - como anteriormente tematizado - por suas múltiplas funções e opções de uso e configuração. Aproximadamente 90 por cento destas características não são utilizadas nas medições cotidianas. Hoje em dia, a maioria das tarefas de medição é, de fato, realizada por engenheiros ou técnicos que possuem somente um conhecimento básico em tecnologia de medição. Se este é realmente o caso, soluções "onipotentes" de software são, com frequência, desproporcinais, super dimensionadas. Neste contexto, a suas grandes vantagens se convertem frequentemente em desvantagens. Aqui são requeridas soluções que proporcionem facilidade de uso e resultados confiáveis; em poucas palavras: sistemas de teste e medição caracterizados por uma exemplar usabilidade.

GEN2i da HBM redefine usabilidade

Revolução na tecnologia de medição: GEN2i da HBM redefine usabilidade

Com o GEN2i, a HBM apresenta um gravador portátil de dados de última geração que sempre mostra o seus pontos fortes lá, onde o mais importante são medições corretas e confiáveis, e que convence especialmente por sua exemplar usabilidade e altíssima performance. O GEN2i pode ser facilmente operado através da tecnologia "touch screen" - um conceito de funcionamento conhecido até então apenas em dispositivos móveis modernos. A interface do usuário foi projetada com muito cuidado para permitir que a operação do GEN2i seja realizada completamente através de "touch screen". Do ponto de vista prático, isso significa:

  • Todos os elementos de controle possuem, ergonomicamente, o tamanho ideal e foram dispostos na interface do usuário da melhor forma possível a fim de possibilitar uma utilização eficiente tanto para usuários destros quanto para canhotos!
  • Gestos para "zoom", rotar e para arrastar são totalmente suportados.
  • Todas as funções podem ser rápida e facilmente ativadas; entradas incorretas, sem dificuldades, corrigidas.
  • Nenhuma entrada de texto complexa é requerida para operar o GEN2i.

Controles intuitivos e fáceis permitem que o GEN2i disponibilize imediatamente os resultados de teste de foma rápida e sem erros. Isso proporciona uma grande economia de tempo e dinheiro.

Aquilo que para os usuários de um dispositivo parece ser claro e fácil, é o resultado de muitos anos de pesquisa em usabilidade e navegação de usuário. Cada menu, cada função do GEN2i foi testada com o foco no seu usuário e suas tarefas usuais de medição - e, se considerada necessária, integrada no interface do usuário. Os resultados disso foram os seguintes:

  1. GEN2i está pronto para uso imediatamente após ser inicializado. Nenhum software adicional precisa ser executado. O sistema é carregado já com a tela na qual a medição pode ser iniciada.
  2. A interface de usuário inteligente é completamente autoexplicativa, o que elimina a necessidade de "sub-menus". Todas as funções do dispositivo podem ser acessadas rapidamente pressionando uma ou duas vezes com o dedo. "Nesting" e uma estrutura de navegação linear foram abolidas.
  3. As medições podem ser iniciadas com um simples toque na tela - pressionar o dedo na seta de "início" é suficiente. Conhecidos elementos de controle das áreas de eletrônica do grande público foram deliberadamente escolhidas para permitir um uso intuitivo do gravador de dador GEN2i.

A nova interface do usuário combina as vantagens do já testado e experimentado produto predecessor "Nicolet VISION" com a experiência e o know-how dos desenvolvedores de produto da HBM e dos especialistas em usabilidade. Uma atenção especial foi dedicada ao design da nova, revolucionária interface de usuário. Com isso, foi objetivo da HBM garantir uma excelente usabilidade do GEN2i.

Entretanto, o GEN2i se revela um excepcional dispositivo não apenas por sua inteface extremamente amigável. Ele possui também tecnologia de última geração: StatStream™ by HBM permite que resultados de teste sejam rapidamente visualizados, mesmo se uma grande quantidade de dados esteja em jogo - gigabytes de dados podem ser mostrados dentro de 4 segundos. Isso também é uma questão de usabilidade.

2012 Application Design Contest Winner

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.