arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Integridade estrutural See All Vibração See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Eletroacústica See All Ruído ambiental See All Identificação da Fonte de Ruído See All Ruído do produto See All Potência Sonora e Pressão Sonora See All Ruído de passagem de veículos See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Determinação da eficiência de geradores

Para determinar a eficiência dos geradores, uma flange de torque da HBM é instalada no trem de transmissão como sistema de medição adicional.

Em teste: Geradores para turbinas eólicas da The Switch

A empresa The Switch com sede na Finlândia é líder mundial em geradores de ímã permanente acionados diretamente (PMG) para turbinas eólicas com uma potência de 1 MW até 5 MW em velocidades de rotação médias a altas. Para determinar a eficiência dos geradores, uma flange de torque da HBM é instalada no trem de transmissão como sistema de medição adicional.

Combinado com conversores especiais e sistemas de monitoramento e controle, as soluções oferecidas pela empresa podem ser integradas no trem de acionamento de turbinas eólicas como pacotes completos. Os PMGs oferecidos pela The Switch possuem uma disposição especial e patenteada dos ímãs permanentes. Este arranjo permite alta eficiência e um bom funcionamento da turbina. O uso de um acionamento direto elimina a necessidade de engrenagens de transmissão e resulta em menor estresse mecânico no sistema, bem como maior confiabilidade e maior vida útil.
null

Determinação de eficiência

O desafio técnico é controlar o alto torque e, ao mesmo tempo, alcançar alta eficiência. Para determinar a eficiência, dois geradores idênticos são instalados de forma que seus eixos possam ser conectados diretamente para testes. O gerador em teste é acionado pelo segundo gerador que, neste caso, funciona como um motor. As medições de corrente e tensão nos dois geradores permitem estabelecer uma relação entre a potência e o consumo de energia e, assim, determinar a eficiência.

Flange de torque no eixo

A empresa The Switch instala uma flange de torque no eixo de acionamento como um sistema de medição adicional. Um benefício resultante é a verificação da eficiência determinada através da medição dos parâmetros elétricos. Além disso, efeitos resultantes de modificações no motor ou gerador ou da simulação de diferentes cenários de carga podem ser determinados de forma rápida e precisa. No entanto, o parâmetro principal para determinar a eficiência é a potência transmitida. Através da medição direta do torque e da velocidade de rotação na potência transmitida do trem de força, a incerteza de medição é pequena.
null
null

Produtos relacionados

No more result to load

Conteúdo relacionado

No more result to load