Os sensores são ferramentas essenciais para a garantia da qualidade na produção – por exemplo, no monitoramento de juntas de conexão. Ao mesmo tempo, espera-se da tecnologia de medição, além da robustez, um manuseio fácil.

Principalmente a instalação deve acontecer de forma rápida e sem erros, de maneira que produção possa ser retomada imediatamente. A "Folha de Dados Eletrônica no Transdutor" (TEDS), tecnologia comprovada na tecnologia de banco de ensaios, oferece agora, também para o ambiente de produção, interessantes soluções para a minimização dos tempos de preparação. Transdutores inteligentes munidos de TEDS configuram automaticamente o sistema de medição - a era "plug and play" finalmente começou no controle de produção.

Do ponto de vista mecânico, a integração de sensores no ambiente de produção não apresenta problema algum. Não obstante, a configuração do amplificador de acordo com as características do sensor é uma tarefa que não pode ser subestimada. Para isso, é exigida uma equipe que conheça tanto de tecnologia de sensores como de operação de amplificadores. E mesmo para engenheiros de medição bem treinados, a instalação de uma completa cadeia de medição é uma tarefa que consome muito tempo, e que, não raro, requer a interrupção de todo o processo de produção. Tempos curtos de preparação e de manutenção devem ser, por isso mesmo, critério fundamental na escolha da correta tecnologia de medição, a fim de se evitar altos custos adicionais.

Conecte e inicie a medição

Um sensor que configura automaticamente o amplificador conectado não apenas reduziria drasticamente os tempos de instalação: ele também garantiria resultados de medição mais confiáveis. Se esse sensor ainda trouxesse de fábrica, em um pequeno chip de memória, todas as informações essenciais, como data da calibração, número serial, tipo, ponto de medição, nada seria empecilho para o princípio "conecte e inicie a medição". Sonhos para um futuro distante? Não, pois a Folha de Dados Eletrônica no Transdutor, a TEDS, trouxe o princípio "plug and play" para a tecnologia de medição.

O chip TEDS chip é um micro módulo de memória não volátil - uma EPROM (erasable programmable read-only memory) – no qual estão armazenados todos os dados relevantes do sensor. Além das informações acima mencionadas, outros exemplos de dados que podem ser gravados são a tensão de alimentação a ser usada, informação sobre a última calibração e as iniciais do instituito ou prestador de serviço (por exemplo, o Laboratório de Calibração HBM) que realizou a calibração.

Segurança aumentada das suas tarefas de medição

A tecnologia TEDS garante medições simplificadas e seguras: As características principais do sensor estão armazenadas na TEDS, o amplificador as lê e se configura de acordo com elas. Tudo isso é possível sem mudanças nos cabos/conexões. Para se usar a TEDS, basta que o amplificador seja capaz de lê-la.
A TEDS é um padrão amplamente aceito na indústria, que não se limita aos produtos HBM. Isso significa que transdutores e sensores de outros fabricantes também podem ser conectados via TEDS.

Imenso potencial para redução de custos na produção

Além da instalação extremamente simples e a economia de tempo que daí resulta, a TEDS oferece outras numerosas vantagens relacionadas a "economia": se o sensor falhar, ele pode ser identificado e substituído imediatamente.  Procuras exaustivas e a consequente interrupção da produção pertecem agora, definitivamente, ao passado. O sensor podem também ser trocado por um colaborador não treinado, considerando que a cadeia de medição não precisa ser configurada. Através da simples ativação da função "Use TEDS automatically" o amplificador lerá as informações da TEDS e irá se configurar de forma correspondente. Isso lhe assegura rápidos tempos de preparação e de manutenção.

Aperfeiçoamento de sistemas existentes através da TEDS

Até mesmo o aperfeiçoamento usando TEDS de um sistema existente é algo simples. O chip é tão compacto que pode ser facilmente colocado no conector ou no cabo do transdutor. Inúmeras empresas já se deram conta de que melhorar os seus sistemas através do uso de transdutores inteligentes oferece excelentes oportunidades para um aumento de eficiência. O padrão TEDS é baseado na norma industrial IEEE 1451.4. A HBM esteve profundamente envolvida no desenvolvimento desta norma.

Uma visão geral das vantagens da TEDS:

  • Redução de custos através de uma diminuição drástica dos tempos de preparação/configuração e medições mais rápidas graças à tecnologia "conecte e meça" ("plug and measure")
  • Longos tempos de parada da produção pertencem ao passado, graças à um reduzido tempo de manutenção. Diminuição dos esforços inerentes à manutenção graças à opções de diagnóstico melhoradas (troca de transdutor)
  • Configuração do sistema de medição isenta de erros
  • Maior confiabilidade e rastreabilidade dos resultados de medição aperfeiçoada graças à identificação inequívoca e uso dos dados de calibração.

Dongle TEDS para a escrita de seus dados próprios

Você tem demandas especiais? Deseja, por exemplo, escrever os seus próprios dados no chip TEDS, ou copiar "modelos" (templates) de TEDS já existentes? Isso é muito fácil usando o dongle TEDS, que permite a leitura/escrita de informações TEDS no chip de memória. Isso significa que modelos de TEDS podem ser facilmente transferidos para um novo sensor ou arquivados em um PC conectado.

O dongle é conectado a um PC com Windows de forma muito simples, através de uma porta USB. Uma fonte de tensão adicional é desnecessária. O software necessário, o "Editor TEDS" pode ser encontrado - sem custos adicionais - no CD-ROM (fornecido junto) ou baixado da página www.hbm.com/support. Valores característicos podem também ser editados pelos usuários com outros requerimentos, por exemplo, se um transdutor de força é para ser utilizado em um "force shunt". É possível, ademais, especificar uma frequência de filtro para a aplicação ou assinalar um nome de canal.

Production Control with HBM

Production control solutions

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.