O software Perception torna desnecessário o uso de papel

Os equipamentos mais modernos para aquisição de dados em alta velocidade Genesis HighSpeed da HBM superam a necessidade de uso de papel.

Muitos engenheiros que usam as ferramentas de aquisição de dados de alta velocidade acreditam que, muitas vezes, é mais fácil usar uma impressora para avaliar mais rapidamente os dados do ensaio ao invés de analisá-los diretamente no computador.

Mas o Genesis HighSpeed da HBM mudou a história com a introdução da mais nova família GEN de equipamentos DAQ destinados a uma ampla gama de aplicações.

Muitos sistemas básicos de aquisição de dados em PC são limitados porque a taxa de transferência de dados para o HD é a mesma que a saída de dados deste disco. Isso significa que uma medição de 10 minutos utilizando a largura total da banda do HD leva em torno de 10 minutos para reproduzir.

Entretanto, os equipamentos DAQ GEN possuem um recurso patenteado chamado StatStream que resolve este problema de taxa de transferência. Usando o StatStream, vários fluxos reduzidos de dados paralelos são produzidos em tempo real durante a medição e gravados com os dados brutos.

Se um conjunto de dados de 10GB é exibido na tela, esta informação é gerada de um conjunto de dados reduzidos. Todos os parâmetros estatísticos, como valores máximos e mínimos, são gravados com os dados para assegurar que cada pico de interferência, mesmo que seja apenas uma amostra de comprimento, é sempre exibido. Ampliando os dados, o conjunto de sub-dados são usados de forma crescente até que os dados brutos são exibidos no nível da amostragem.

Durante a aquisição, a informação adicional StatStream é gerada, sem diminuir o desempenho, usando Processadores Digitais de Sinais (DSPs - Digital Signal Processors). As informações adicionais aumentam o tamanho do conjunto de dados em apenas 3% a 4%, mas a repetição é até mil vezes mais rápida do que com sistemas convencionais baseados em PC: um conjunto de dados de 8GB é exibido em apenas 3 segundos.

A família de DAQ Genesis HighSpeed da HBM também possui a função "Reprodução enquanto Grava", que permite que os equipamentos simulem a funcionalidade de um sistema com papel impresso. Isso permite a avaliação e análise de dados adquiridos durante a medição e simula uma versão eletrônica da saída em papel.

A solução Perception

Para melhorar ainda mais sua funcionalidade, o Genesis HighSpeed da HBM inclui o software modular Perception que combina, de forma precisa, hardware e software para formar um verdadeiro gravador eletrônico. O Perception, que é atualmente vendido para mais de mil licenciados, é uma solução personalizada que permite que dados medidos possam ser exportados em 23 diferentes formatos, tanto manualmente para áreas selecionadas ou automaticamente para uma série completa de medição.

Como alternativa, os usuários podem preparar um relatório de ensaio utilizando o Microsoft Office padrão, já que todos os displays, indicadores, planilhas e resultados calculados podem ser transferidos para Word ou Excel. Para recursos de layout mais complexos, um relatório completo pode ser gerado pelo Perception e, então, pode ser salvo com os dados. O Perception também melhora a preparação de relatórios dinâmicos de modo que, por exemplo, um ensaio ou uma amostra pode ser inserida automaticamente no cabeçalho ou rodapé e atualizado se o ensaio for repetido.

Armazenamento alternativo

Existem inúmeras alternativas para saídas tradicionais em papel com os equipamentos DAQ Genesis HighSpeed da HBM. Para sinais extremamente rápidos, a medição completa de até 32GB pode ser salva na memória RAM, seja localmente em um HD ou diretamente no servidor. Por exemplo, 64 canais com 1MS/s por canal gravando por um minuto pode ser armazenado na memória RAM.

Há ainda duas opções de armazenamento em HD usando taxas de amostragem reduzidas.

Conjuntos de dados de qualquer tamanho podem ser salvos com uma taxa de amostragem de até 50MB/s (24 canais com 1MS/s cada) no HD interno de um PC.

Como alternativa, um HD externo SCSI pode ser conectado à unidade base da família GEN para aplicações relacionadas à segurança. Com uma taxa agregada de 20MB/s, esta configuração fornece uma aquisição de dados confiável, independentemente de qualquer problema com Windows ou com o PC, uma vez que é totalmente controlada pelo sistema operacional da família GEN em tempo real.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.