Menores tempos de desenvolvimento graças à testes mais eficientes

A tecnologia de medição de última geração ajuda a indústria automobilística a apresentar mais rapidamente novos modelos no mercado.

Reagir rapidamente às novas exigências do mercado, com modelos novos, mas maduros: Essa é a atual chave para o sucesso, não somente na indústria automobilística. Quem quiser estar entre os melhores nesta competição global, onde condições básicas e mercados mudam tão rapidamente, precisa estar em dia com o desenvolvimento dos seus produtos. Há alguns poucos anos atrás, a demanda se centrava em utilitários desportivos, hoje o mercado exige veículos eficientes que protejam o meio-ambiente. E amanhã?

O desenvolvimento de novos veículos deve ser hoje suficientemente rápido para atender o quanto antes a evolução das exigências e, ao mesmo tempo, as crescentes demandas relacionadas à qualidade dos mesmos. Para se conseguir ambas as coisas, faz-se necessário monitorar todo o processo de desenvolvimento no banco de ensaio. Isso também é válido para os ciclos de teste durante o desenvolvimento, que devem continuar apresentando resultados precisos sob tempos de implementação cada vez menores.

A tecnologia de medição moderna contribui para o cumprimento dos crescentes requerimentos em inspeções e testes, ajudando, inclusive, a acelerar notavelmente todo o processo de teste - em até 20 vezes em alguns casos. O sistema de amplificação de medição QuantumX da HBM foi especificamente desenvolvido para aumentar a eficiência durante testes e inspeções. O caminho para o sucesso: o QuantumX permite a divisão temporal e organizativa durante a preparação e implementação de testes.

Deste modo, as medições se tornarão mais simples e mais eficazes no futuro: o tempo de preparação para medições pode ser reduzido em até 20 vezes com este princípio. Ademais, a configuração automática aumenta a confiabilidade na precisão de toda a cadeia de medição.

O QuantumX serve-se da tecnologia Advanced Plug & Measure (APM). Esta tecnologia combina a detecção automática de transdutores mediante TEDS – a folha de dados eletrônica do transdutor – com as vantagens de um sistema moderno e universal de aquisição de dados. Junto com a tecnologia APM, obtém-se um sistema de medição significativamente mais veloz em testes e inspeções.

TEDS como "one wire", "zero wire" e "no wire"

Conecte o transdutor... e meça imediatamente. Este princípio é possível graças à TEDS, a folha de dados eletrônica do transdutor. Todos os transdutores que possuem TEDS podem transmitir automaticamente suas características principais ao sistema de aquisição de dados – e podem, portanto, ser usados imediatamente, sem qualquer configuração manual.

A TEDS cumpre com a norma internacional IEEE 1451.4. Este padrão garante que os transdutores e os sistemas de aquisição de dados de diferentes fabricantes possam trocar informações uns com os outros. Cada TEDS tem um número global único de identificação. Por esta razão, é possível rastrear as medições para averiguar com que transdutores elas foram realizadas. Também a validade da calibração pode ser automaticamente verificada com os dados armazenados da última calibração. A HBM oferece as patenteadas TEDS-"zero wire", que, como alternativa às soluções habituais “one wire”, não requerem um fio adicional no cabo.

No passado, a utilização de TEDS na indústria automobilística – por exemplo nos bancos de ensaio de motores – havia chegado praticamente aos seus limites. Os termo-elementos ou as pequenas mangueiras de pressão empregados causavam, com frequência, problemas no uso dos chips de memória TEDS.

Para utilizar as vantagens  da conexão direta, a HBM atualizou a tecnologia patenteada “zero wire” para cobrir esta área de aplicação, eliminando completamente a necessidade de cabos!
Cabos? Nunca mais!

Isso é possível graças à utilização de módulos de identificação por radiofrequência RFID (Radio Frequency Identification), que possibilitam uma conexão sem fio de TEDS.
Com RFID, contatos mecânicos e elétricos com o amplificador já não são mais necessários. Os dados podem ser lidos sem a mediação de contato físico (“no wire”).

O segundo componente APM: amplificadores universais inteligentes

As vantagens da TEDS – conexão de transdutores automática, rápida e sem erros – saltam à vista. Não obstante, a TEDS só poderá oferecer o máximo de seu potencial se os sistemas de medição correspondentes forem plenamente compatíveis com o reconhecimento automático de transdutores.

O futuro dos bancos de ensaio está nos sistemas de medição universais. Neste sentido, o módulo básico do QuantumX MX840 é um verdadeiro multitalento. O MX840 pode registrar dados de transdutores com os mais diversos princípios em cada um de seus canais de entrada, permitindo, ademais, a configuração de mais de 2.000 parâmetros.

Estas configurações não precisam ser efetuadas manualmente: o QuantumX as aplica de forma automática. A TEDS desempenha aqui um papel decisivo: transdutores conectados e equipados com TEDS são imediatamente reconhecidos e automaticamente configurados. Em poucos segundos, o QuantumX envia ao programa uma mensagem de “disponibilidade” para medir.

Deste modo, a APM traz mais segurança às configurações, elimina o fator de erro humano e aumenta a confiabilidade dos resultados de medição. A grande quantidade de dados armazenados na TEDS complementa o conhecimento do usuário sobre a tecnologia de transdutores empregada, e o QuantumX passa a utilizá-la, automaticamente, como base para sua própia configuração.

Assim, os especialistas em medição podem se concentrar na medição e na avaliação dos resultados. Com isso, as possibilidades de aplicação do sistema completo se ampliam consideravelmente: um módulo se ocupa tanto das tarefas de medição com diversas medidas de temperatura como do registro de sinais elétricos. Isso proporciona uma grande segurança do investimento.

Novos processos para medições eficientes

A TEDS e os sistemas de medição universais e inteligentes convertem a APM (Advanced Plug & Measure) em um grande “acelerador” em bancos de ensaios. Por conseguinte, os processos em testes e inspeções também mudam, pois a APM possibilita a separação da preparação e da realização dos testes:

  • O software do PC reconhece a alocação dos pontos de medição aos canais do hardware. Nos bancos de ensaio de motores, transdutores podem, por exemplo, ser previamente instalados.
  • A identificação dos pontos de medição e a descrição dos transdutores são armazenados na TEDS.
  • Na célula de teste, os cabos dos transdutores são conectados em uma ordem qualquer, em qualquer um dos canais de entrada. Graças à APM, os amplificadores de entrada universais podem ser adaptados automaticamente, e toda a informação sobre a alocação dos canais de hardware podem ser enviadas ao sistema de automação.

Até mesmo uma pessoa sem formação em tecnologia de medição pode levar a cabo este processo em cerca de 20 minutos.

O QuantumX da HBM é o sistema de medição ideal para a vigente economia globalizada, que exige tempos de desenvolvimento e ciclos de testes cada vez menores. QuantumX e APM oferecem a tecnologia necessária para uma notável aceleração da preparação e da realização dos testes. Esta invejável performance aumenta significativamente a capacidade do cliente de obter resultados precisos mais rapidamente e de realizar novos desenvolvimentos com prontidão.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.