arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Accuweigh: Centro de compostagem

null

Usada na maior região vitivinícola da Austrália: Célula de carga universal Z6 da HBM

Alta umidade do material processado e, ao mesmo tempo, altas temperaturas: A empresa australiana Accuweigh conta com tecnologia de medição HBM diante das difíceis condições de um centro de compostagem. Apenas a uns 200 km a noroeste da superpovoada metrópole Sidney com sua famosa casa da ópera se encontra a cidade de Singleton. Fundada em 1820 por Benjamin Singleton, é uma das cidades mais antigas da Austrália. Sua mistura de arquitetura moderna e histórica lhe confere um caráter único. Singleton fica próxima ao vale Hunter - a maior região vitivinícola da Austrália. Diversas propriedades vinícolas, desde grandes empresas nacionais até pequenas empresas familiares, cultivam Syrah, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Pinot Noir. A região é principalmente famosa devido ao seu extraordinário Sémillon, que cresce com excelência no clima do entorno. A paisagem é caracterizada pelo calor e aridez, bem como por abundante chuva durante o período de crescimento e colheta. Junto com sua central elétrica alimentada a carvão, a paisagem e, evidentemente, sua plantação vitivinícola marcam profundamente a cidade de Singleton.
A empresa Gromor Enterprises, instalada em Singleton, produz composto para a melhora do solo, que proporciona um crescimento rápido e, apesar disso, orgânico das plantas. Uma balança de controle dinâmica garante que os clientes sejam providos sempre com a quantidade correta de composto.

Elevadas exigências para a tecnologia de pesagem

A aplicação que demanda a Gromor Enterprises coloca um peso todo particular no equipamento de pesagem: os altos índices de umidade do material processado (composto apresenta uma grande capacidade de armazenamento de água) e a consequente alta umidade relativa do ar junto com as altas temperaturas foram demais para a tecnologia de medição utilizada anteriormente - um fracasso total. Para substituir tal tecnologia, foi contratada a Accuweigh, uma empresa fundada em 1992 em Adelaide, capital do estado da Austrália Meridional. Com mais de 65 funcionários e escritórios em toda a Austrália, a Accuweigh oferece aos seus clientes produtos de alta qualidade, um serviço profissional e soluções completas. Após um minucioso exame e uma avaliação das condições do local, ficou claro que somente uma tecnologia de pesagem de alta qualidade poderia atender as demandas. Por isso, a Accuweigh decidiu usar equipamento de pesagem HBM.

Célula de carga oficialmente aprovada Z6


Eles decidiram lançar mão das células de carga calibráveis Z6, que oferecem precisão C3 e uma capacidade máxima de 100 kg (220.46lb). Além de sua excelente precisão de medição, o design robusto da Z6 foi crucial para esta decisão. Jason Allen, vendas industriais da Accuweigh Newcastle afirma: "A construção em aço inoxidável e o grau de proteção IP68 com o fechamento hermético foram as principais razões para a nossa decisão. Ademais o circuito à prova de interferência de seis fios da Z6 é especialmente importante para nós, dado que a distância até o dispositivo de medição compreende mais de 30 metros. A maioria das células de carga compatíveis não oferecem nenhum circuito com sensor que elimine eficazmente as interferências do cabo."

Também disponível como versão ATEX

A célula de carga Z6 está disponível com a capacidade máxima usada pela Accuweigh e, além disso, para 5 kg (11.02lb) até 1 t. Quatro diferentes classes de precisão estão disponíveis: D1, C3, C4 e C6. A ampla gama de aplicações possíveis inclui balanças de plataforma e uso em módulos para pesagem de tanques. A célula de carga Z6 pode também ser fornecida em sua versão ATEX para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas. Sua fabricação do mais alto nível garante uma fácil instalação de todas as versões. O projeto Singleton é apenas um exemplo disso.

"Ideal para a aplicação"

"A instalação da Z6 foi muito fácil, posto que todos os pontos de fixação foram colocados nos mesmos lugares dos das células de cargas anteriores." Assim foi como Craig McGaw, técnico senior, descreveu o projeto. E Jason Allen está convencido: Ele gostaria de usar novamente as células de carga Z6 para projetos futuros com exigências similares. "A alta qualidade da Z6 faz dela a opção ideal para esta aplicação."

Related Products

No more result to load