Sensores piezoelétricos geram uma carga elétrica quando uma força é aplicada. O diagrama acima ilustra o princípio de funcionamento.
Cargas são geradas de forma proporcional à força. A unidade de medida para uma carga é pC (10-12 Coulombs, o que equivale a uma carga de 3,12 * 10-6 cargas elementares).
Sensores que usam quartz como matéria do sensor piezoelétrico possuem uma sensibilidade de aproximadamente 4,3 pC/N. Isso significa que, se uma força de 1N é aplicada no sensor, uma carga de 4,3 pC é produzida. Alguns sensores usam gálio fosfato como cristal piezoelétrico. A vantagem é que uma sensibilidade duas vezes maior pode ser conseguida desta forma. Duas vezes mais carga é produzida com a mesma força. As cargas são direcionadas para um amplificador de carga, o qual converte em sinal de 0...10 V.
A vantagem desta tecnologia é que a sensibilidade do sensor permanece a mesma, independentemente da força nominal (razão), assumindo o mesmo tipo de material. Um sensor bem maior também pode ser usado para medir uma força muito pequena. Outra razão para se preferir esta tecnologia é que cargas podem ser fisicamente convertidas para zero. Um curto-circuito pode ser usado para produzir uma carga de 0 pC na entrada, quando o sensor é carregado por uma força (em nosso exemplo de pré-deformação).
Nesta situação, o amplificador de carga pode ser ajustado para uma maior sensibilidade, de modo que a faixa de medição corresponda à força a ser medida. A pré-deformação não é relevante. Não faz diferença para a resolução e para a precisão da medição se um sensor piezoelétrico é usado sob uma carga inicial ou sem nada. É sempre possível trazer a entrada do amplificador de carga para zero usando a função RESET.
Sensor piezoelétrico trabalhando com uma carga inicial: Após a carga inicial ser aplicada, a cadeia de medição é zerada por um reset. Agora, o amplificador de carga pode operar em uma (pequena) gama de medição muito bem ajustada.
Exemplo:
Uma arrula de força é instalada sob um parafuso. O objetivo é medir uma força de tensão atuando na conexão da rosca. Primeiro, a força de pré-deformação é aplicada. Esta força também pode ser determinada medindo-a com a própria arruela de força. Um valor "zero" pode ser aplicado à cadeia de medição pressionando-se o botão RESET no amplificador de carga. Então, não há carga na entrada. Agora, o amplificador de carga pode ser configurado para qualquer taxa de medição. Até mesmo forças muito pequenas podem, agora, ser medidas de uma forma confiável.
Observe que:
- Este tipo de medição é bem simples com os modernos amplificadores de carga digital como o CMD600, que pode ser configurado para qualquer faixa de medição..
- No exemplo mostrado, a medição é na força de derivação. É necessário uma calibração em sua instalação para que as forças possam ser medidas quantativamente. Para mais informações, leia o artigo "Instalação de sensores de força", em inglês.
- Sensores piezoelétricos estão sempre sujeitos à desvios (drift).Isso é necessário para trazê-los para zero ou usando um filtro high-pass. Se nenhuma das opções estiver disponível, sensores com tecnologia strain gage devem ser usados.