Estas instruções descrevem como criar uma aplicação CODESYS para PMX. É necessária experiência básica com o CODESYS. Usuários experientes são livres para adotarem uma abordagem diferente. Mais ajuda está disponível a partir dos exemplos que estão instalados como padrão no desktop quando o pacote PMX é instalado e da ajuda on-line para o pacote.
Os arquivos necessários podem ser encontrados no CD "PMX CODESYS" que está incluso com o PMX com CODESYS ou pode ser baixado da página de suporte em hbm.com.
Neste exemplo, o PMX é usado como um servidor TCP/IP e cria uma comunicação com o catman AP da HBM.
O catman AP permite que canais da CPU possam ser definidos usando comandos personalizados, como por exemplo, para alterar os valores de referência PID ou similar. Portanto, sistemas de controle simples e automatizados podem ser implementados usando o PMX da HBM.
A funcionalidade básica do servidor TCP/IP no PMX é explicada na página de dicas do equipamento. A manipulação de cadeias descrita neste exemplo foi feita usando as bibliotecas OSCAT fornecidas (www.oscat.de). No PMX, o exemplo consiste principalmente entre o servidor TCP/IP e a interface da CPU. Funções de comunicação com o PC são fornecidas por um script do catman Easy.