arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

FZK: a carga pelas ondas de usinas eólicas offshore

Quando as ondas se encontram com a força do vento

O sensor de força S9M da HBM grava a carga exercida pelas ondas nas estruturas de usinas eólicas offshore.

Quando as ondas atingem as usinas de energia eólica offshore, são gerados choques de pressão que podem sobrecarregar a fundação destas usinas em água rasa. Para melhorar os métodos de dimensionamento nestas situações para as estruturas, também chamadas de jackets, ensaios de modelagem física foram realizados no Canal de Ondas Grandes do Centro de Pesquisa Costeira (FZK) em Hannover, na Alemanha. O sensor de força S9M da HBM forneceu resultados decisivos.

Quatro sensores de força do mesmo tipo foram usados para determinar a força resultante horizontal total atuante na estrutura. Para evitar desvios de força, toda a estrutura foi fixada em suportes articulados em forma de pêndulo e os sensores foram montados nestes suportes na direção do impacto da onda. A HBM desenvolveu sensores de 2 componentes para medir as forças resultantes em seis hastes da articulação. Estas hastes foram integradas à jaqueta por dois sensores de força cada. Um design bem compacto teve de ser desenvolvido devido ao diâmetro específico da armação de canos (14cm) e as grandes forças esperadas (força nominal lateral do sensor 20 kN). Para evitar o carregamento dos sensores de força devido ao momento de flexão, eles foram fixados com juntas em forma de bola desenvolvidas especialmente para a aplicação.

Ensaio de carga em um dos maiores canais de onda do mundo

Especialmente picos de pressão que surgem causados pela quebra de ondas "mergulhantes" (pluging breakers) são muito importante. Existem alguns modelos analíticos que descrevem a carga que estas ondas causam em pólos redondos individuais. No entanto, tais abordagens só podem ser aplicadas a uma extensão limitada de jackets conforme são usadas em centrais de energia eólica offshore. Isto não é surpresa, dado aos diferentes níveis de complexidade em termos de condições hidráulicas. Para melhorar os métodos de dimensionamento de estruturas sujeitas ao aumento da carga de pressão, ensaios de modelagem física foram realizadas usando um modelo de grande escala no Grande Canal de Ondas da FZK como parte do programa de pesquisa da União Européia HYDRALAB IV. Os ensaios foram encomendados pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU), em Trondheim e pela Universidade Stavanger (UIS). Medindo 320 metros de comprimento, 5 metros de largura e 7 metros de profundidade, o Grande Canal de Ondas está entre os maiores do mundo. Para fazer melhor uso da saída de 800 kW do gerador de ondas, a escala do modelo foi definida como 1:8. As ondas que atuaram sobre a estrutura, nesta escala, foram de mais de dois metros de altura. As hastes são de tubos de aço de 14 cm de diâmetro. As dimensões da estrutura global foram de 2,4 x 2,4 x 4,9 m.

Todos os carregamentos foram registrados metrologicamente

Para gravar os processos hidráulicos e os efeitos sobre a jacket selecionada metrologicamente, o canal de onda e da própria estrutura foram equipados com um grande número de diferentes sensores:
  • Sensores de nível da onda e fluxo mediram a flutuação no nível da água e condições de fluxo em frente e sobre a estrutura;
  • A reação da estrutura com o impacto da onda foi medida com sensores de força e de aceleração;
  • Um sistema de vídeo sincronizado com a aquisição das medições forneceu informações visuais detalhadas sobre a natureza da ondas quebrando e a amplitude da onda na estrutura.

O maior desafio: medição de força

As diversas medições de força na estrutura representaram um desafio especial. Uma tarefa era determinar a distribuição de carga nas hastes selecionadas da estrutura. Outra era determinar a força total atuante em cada haste e a força atuante na estrutura global. Por conta dos sensores de força estarem submersos, de forma periódica ou permanente, os sensores de força S9M da HBM com grau de proteção IP 68 foram usados para determinar a distribuição da carga. Até quatro sensores de força foram colocados em cada haste feita de alumínio. A carga da onda perpendicular foi medida em armações em forma de anéis de 5cm de largura fixadas em cada um destes sensores. As medições individuais foram então usadas para determinar a distribuição da carga na haste.

Produtos Relacionados

No more result to load