Será que nossas fundações estão suportando as cargas a que foram destinadas?
De acordo com a norma ABNT NBR 6122:2010, as fundações devem ser capazes de suportar cargasda superestrutura e transmitir esses carregamentos para o solo. Para verificar a capacidade de carga, pode-se realizar provas de carga estática (ABNT NBR 12131:2006) ou provas de carga dinâmica (ABNT NBR 13208:2007).
As Provas de Carga são atividades extremamente importantes, pois servem para medir as características e resistências das fundações e da estrutura de uma obra, bem como para avaliar se as mesmas estão adequadas ao projeto. A realização de Provas de Carga significa mais segurança para a obra, evitando riscos e prejuízos indesejáveis.