Considerando a ampla gama de possibilidades para medição de torque, o método inclui um sensor de torque calibrado de fábrica com uma determinada precisão que se refere a uma cadeia contínua de comparações documentadas relativas a este sensor de torque para padrão primário, garantindo sua rastreabilidade.
Medições precisas são essenciais para se determinar a eficiência e, portanto, atender às rigorosas normas ambientaispara motores navais. A otimização de motores navais baseada em medição de torque de alta precisão e confiável, além de permitir economia de energia significativa, está de acordo com as exigências cada vez maiores de regulamentações internacionais, especialmente para motores navais com torque nominal elevado [1].
A unidade de força é smplesmente calculada a partir de uma medição precisa do torque M entre o gerador e o lado da unidade no mecanismo de rotação e a velocidade angular ω, com a fórmula (1):
As informações precisas de torque permitem controle preciso do sistema de acionamento mecânico. Isso permte que motores a combustão (por exemplo, multi-combustível ou motores a gás) sejam monitorados para garantr a operação dentro de seus limites de trabalho ideal, o que ajuda a evitar a ocorrência de batidas, falhas, sobrecargas, assim como redução do consumo de combustível [1].