Gestão Holística de Usinas
Com a crescente pressão econômica sobre os fabricantes e operadores de geradores eólicos, sistemas de monitoramento estrutural para medição de cargas nas pás, nacelles, torres e fundações tornaram-se praticamente um padrão. Claramente existe uma tendência de sistemas holísticos para o monitoramento da usina como um todo. Sistemas híbridos de medição apresentam uma nova e interessante opção para usuários aqui: eles combinam o melhor da tecnologia de medição ótica e elétrica.
Com quase 450 Gigawatts de potência instalada em todo o mundo, a energia eólica já não está mais no estágio inicial. Embora a energia eólica tenha sido usada como fonte de energia por milhares de anos, o formato atual de geração deste tipo de energia ainda é jovem e ainda há muitas perguntas sem respostas sobre seu uso tecnológico e comercial. Isso também inclui a questão sobre a vida útil de uma usina, uma vez que ainda faltam muitos dados empíricos.
(Não apenas) No mercado offshore os geradores eólicos são expostos à grandes forças físicas, momentos de torção e outras influências. Para serem capazes de obter o melhor benefício financeiro de uma usina eólica, estas circunstâncias, inevitavelmente levantam questões para os operadores, investidores e desenvolvedores:
- Existe uma maneira de estimar o tempo de serviço de uma usina eólica?
- Existem meios mais eficazes de controlar a necessidade de reposição de peças, de forma a reduzir tempo de paradas e maximizar a produção?
- Existem maneiras eficientes de garantir que os operadores estejam sempre informados sobre o estado atual de suas usinas eólicas?
Modernas tecnologias de medição com sistemas de monitoramento estrutural podem ajudar na obtenção de dados melhores e mais significativos, respondendo a estas perguntas como nunca foi possível antes.
Embora os sistemas de monitoramento estrutural não possam prever o futuro, eles podem de forma “mensurável” e “previsível” chegar até um determinado ponto.
O que, exatamente, deve ser considerado quando se instala sistemas de monitoramento estrutural em usinas eólicas? Neste ponto, podemos detalhar as tecnologias e possíveis equipamentos. Na verdade, isso deveria ser a segunda pergunta quando se pensar em instalar um sistema deste tipo. Uma consideração clara do objetivo é mais importante que todos os outros pontos: O monitoramento estrutural pode realmente me ajudar a obter dados relevantes para o uso otimizado da usina eólica?