"Operação Secreta" QuantumX: HBM Auxilia a Jungheinrich a Incrementar a Qualidade de Seus Produtos

A Jungheinrich é líder mundial em tecnologia para empilhadeiras, armazéns e manuseio de materiais. A empresa fornece soluções inovadoras para logística em armazéns, oferecendo alta funcionalidade, confiabilidade e excelente qualidade. Estes são os resultados de extensos ensaios antes e após o lançamento de novos produtos no mercado. A Jungheinrich, por exemplo, baseia-se em extensos ensaios nas instalações de seus clientes. Os conhecimentos adquiridos sobre cargas atuais em operações do dia-a-dia sob condições reais não são apenas usados para validar os valores previstos durante o desenvolvimento do produto; os especialistas também usam os resultados de ensaios práticos para melhorar continuamente seus produtos.

Para medições e análises, a Jungheinrich confia nas soluções de alto desempenho da HBM, como o sistema de aquisição de dados universal QuantumX.

Uma Solução Inteligente: A Família EJE Coleta Dados Práticos na "Operação Secreta"

A inovadora família EJE de transpaleteiras elétricas da Jungheinrich permite que seus clientes ao redor do mundo carreguem e descarreguem caminhões e transportem paletes por pequenas distâncias. A transpaleteira elétrica apresenta um motor de corrente alternada de tração trifásica livre de manutenções, eficiente, com manuseio fácil e seguro em espaços confinados. Além do mais, as inovadoras transpaleteiras EJE modelos 116 até 120, apesar de suas dimensões compactas, oferecem uma impressionante capacidade de até 2 toneladas.

Os excelentes dados de desempenho da família EJE são, entre outras coisas, resultado da excelente qualidade da empilhadeira e da otimização contínua do produto. Este é o motivo pelo qual a empresa realize extensas séries de ensaios, não apenas durante o desenvolvimento. Como parte de sua garantia de qualidade e a continuidade do programa de desenvolvimento, a Jungheinrich coleta dados valiosos diretamente nas instalações de clientes selecionados (após consulta com o cliente e em conformidade com as diretrizes de proteção de dados). A Jungheinrich coleta os dados necessários sobre a estrutura atual do dispositivo de uma forma prática e "discreta": sem qualquer interferência para o usuário ou perda de desempenho. A eletrônica de medição, integrada ao chassi de forma invisível, realiza as medições de forma anônima no uso diário.

HBM a Bordo com a Jungheinrich no Programa para Garantia da Qualidade

A Jungheinrich confia na HBM para determinar os dados de carga de todos os veículos e famílias em uso. O gravador de dados stand-alone QuantumX CX22B-W é o coração do equipamento de teste e medição usado nesta "operação secreta". Os módulos compactos de medição são distribuídos e integrados de maneira invisível atrás da carroceria da empilhadeira. O gravador de dados armazena os dados provenientes de strain gages, sensores de pressão, tensão, aceleração e temperatura ou adquiridos do CANbus diretamente no dispositivo. Não é necessária conexão a um PC ou a intervenção do usuário: o sistema opera totalmente autônomo em segundo plano.

Após duas semanas de uso diário, os dados reais são lidos diretamente nas instalações do cliente. O objetivo para o futuro é implementar isso via acesso remoto (rede de celulares) para reduzir ainda mais a necessidade de pessoal. O pacote de dados é analisado posteriormente usando o software nCode GlyphWorks da HBM, uma poderosa ferramenta para análise de dados de ensaios com um foco em análises de durabilidade e de vida em fadiga. Os resultados da análise permitem conclusões valiosas para compreender como as cargas afetam a estrutura de um produto na prática. Tanto os valores previstos nas simulações no estágio de desenvolvimento quanto os valores determinados nos bancos de ensaio podem, assim, serem validados com base nos dados coletados na prática. Além disso, os conhecimentos adquiridos em condições reais fornecem uma base para futuras melhorias dos produtos da Jungheinrich.

Tudo de uma Única Fonte

A Jungheinrich tem usado os equipamentos para teste e medição da HBM por vários anos. De um lado, isso se deve à parceria firmada e resposta rápida às consultas. Por outro lado, a HBM oferece tudo de uma única fonte: soluções completas para toda a cadeia de medição, bem como componentes universais, dimensionamento e configuração simples. Além disso, os equipamentos para teste e medição da HBM são excelentes por sua confiabilidade e alto desempenho. Um exemplo é o sistema de aquisição de dados QuantumX usado em testes em campo das transpaleteiras elétricas da família EJE: oferece compatibilidade com a CANopen utilizada pela Jungheinrich e, além disso, desmontagem rápida, altas taxas de amostragem e capacidade de memória de até 512GB. Roteadores sem fio também podem ser conectados facilmente via Ethernet a qualquer momento.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.