TEDS: Perguntas Mais Frequentes

Perguntas e respostas mais frequentes sobre a tecnologia TEDS (Transducer Electronic Data Sheet): Clique na pergunta para ler sua resposta.

As características necessárias do sensor para configurar a cadeia de medição são armazenadas no TEDS em forma de uma folha eletrônica de dados, que é lida pelo amplificador. Todos os dados são armazenados nos chamados templates no chip TEDS. Estes templates podem ser imaginados como tabelas, onde os parâmetros do sensor são listados. O amplificador lê a informação e a cadeia de medição pode ser automaticamente configurada sem perder tempo.

  • Além de informações sobre o fabricante e o número de série, a sensibilidade do sensor, que é a informação mais importante, também é armazenada no TEDS;

  • A sensibilidade registrada no certificado de teste do sensor é armazenada no TEDS. Atualmente, a maior parte dos sensores da HBM vem acompanhada de um certificado de teste com o valor exato de sensibilidade;

  • Se for feita uma calibração (por exemplo, de acordo com o padrão ISO376), o resultado da calibração pode ser armazenada no TEDS, como opção, ao invés do valor registrado certificado de teste da fábrica.

Sim, a sensibilidade (saída nominal) do sensor pode ser sobrescrita com um novo dado, como por exemplo, no caso de recalibração.

O software catman também permite que as informações no banco de dados de sensores sejam usadas para sobrescrever facilmente um TEDS.

Amplificadores da HBM, como o QuantumX ou o MGplus permitem escrever em um sensor.

Não, TEDS é baseado no padrão IEEE 1451.4 que é reconhecido por muitos fabricantes.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.