RUAG Space: Teste de Sistemas de Separação para Satélites RUAG Space: Teste de Sistemas de Separação para Satélites | HBM

Testes de Sistema de Separação para Satélites na Suécia

A RUAG Space é o maior fornecedor independente da Europa de produtos para indústria espacial. Em sua fábrica em Linköping, Suécia, uma equipe de aproximadamente 100 pessoas está envolvida no desenvolvimento de construção de estruturas de lançamento e sistemas de separação para satélites e foguetes. O laboratório em Linköping usa o sistema de aquisição de dados MGCplus da HBM como base de seus ensaios, particularmente nas maiores platformas, onde são necessários muitos canais.

Exposto a enormes forças

Os produtos da RUAG estiveram na maioria dos foguetes lançadores de satélite na Europa: Ariane, Atlas e Delta, para nomear alguns. A especialidade da empresa, adaptador para sistema de separação entre o foguete e o satélite, é crítico para um lançamento de sucesso. O sistema de separação mantem o satélite conectado ao adaptador até o momento de soltá-lo.

A tarefa do adaptador é fazer com que o satélite se ajuste ao foguete. Este adaptador, que é muitas vezes cônico, deve garantir que o foguete e o satélite permaneçam juntos durante o lançamento, mesmo que sejam expostos a enormes forças. Também deve garantir que sejam separados no momento exato.

Portanto, os produtos são rigorosamente testados. Um dos engenheiros de testes é Peter Svensson.

“Acredito que a RUAG está entre as melhores empresas na Suécia em testes de carga estática. Com algumas poucas exceções, todos os nossos testes são conduzidos por nós mesmos. O equipamento que desenvolvemos e testamos, até agora, já realizou quase 600 separações no espaço.”

Engenheiro de testes Peter Svensson

Soluções amigáveis

Quando Peter não trabalha no laboratório com projeto e teste, ele participa de lançamentos ao redor do mundo, em lugares como o Cazaquistão e a Flórida. No campo, uma de suas tarefas é fixar o importante sistema de separação localizado entre o foguete e o satélite a ser lançado, o que torna possível sua separação do foguete.

Em nossa visita no laboratório em Linköping, uma grande plataforma de teste para o satélite meteorológico Meteosat Third Generation (MTG) estava sendo configurada. O MTG é um programa da Agência Espacial Européia (ESA - European Space Agency) com seis satélites, com previsão de lançamento em 2018.

A RUAG em Linköping usa o MGCplus por mais de dez anos e possuem um longo relacionamento com a HBM.

“A facilidade de uso de tanto o sistemas quanto o software é de grande importância para nós, uma vez que pode haver um grande intervalo entre os grandes testes. O MGCplus nos atende, já que precisamos de muitos canais simultaneamente e queremos ser capazes de medir a grande velocidade,”

diz Peter Svensson.

Sobre a RUAG Space

A RUAG Space é o maior fornecedor independente europeu de equipamentos para indústria espacial. Emprega por volta de 1.000 pessoas em suas oito instalações na Suiça, Suécia, Finlândia e Áustria.

A RUAG Space AB na Suécia é especializada em equipamentos de satélites altamente confiáveis, incluindo sistemas computadorizados, eletrônica de antenas e micro-ondas, além de adaptadores e sistemas de separação para lançamentos espaciais. Em Linköping , na Suécia, são projetados e fabricados adaptadores de lançamento, sistemas de separação de satélites, estruturas de satélites e sistema de orientação sonora para foguetes.

A RUAG também usa o sistema de medição QuantumX para diferentes tipos de projetos de medição menores.

“É ótimo como sendo uma unidade universal, pode ser adaptado para diferentes grandezas e temperaturas, com diferentes conexões. Gostamos da flexibilidade. Além disso, é útil que ambos nossos sistemas de medição usem o mesmo software: catman.”

Em todos os locais da unidade de Linköping, é evidente que são colocados elevados requisitos no equipamento a ser utilizado no espaço. Como exemplo, o alumínio incluso nos produtos da RUAG é do mais alto padrão, chamado “qualidade espacial”. A engenharia mecânica é realizada com a mais alta precisão, por funcionários vestindo jalecos brancos de laboratório. Não é coincidência que a “ciência do foguete” tenha tomado o sentido mais amplo de algo que é intelectual e cientificamente desafiador.