arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

A HBM ajuda a Huub a tirar a força de resistência ao movimento na água

Quando cada 0,01 segundos conta!

Como parte de sua mais recente pesquisa mostrando o efeito do arrasto em diferentes trajes para nadadores ao redor do mundo, a Huub Ltd. está lançando seu novo Sistema de Medição de Arrasto M16 usando a célula de carga PW15iA da HBM.

O novo Sistema de Medição de Arrasto M16 será usado para desenvolver trajes de natação de alta performance aprovados pela FINA para triátlon e é a mais recente aplicação subaquática avançada que pode ser usada para medir a força propulsora do nadador em uma almofada de impulso. Como a performance na natação é medida próximo à 0,01 segundos, com nadadores no top 15 separados apenas por 0,10 segundos, os atletas continuam a procura de ajuda para que possam aumentar seu desempenho na água, como testar individualmente trajes de natação que reduzam o arrasto: é aí que a Huub entra de cabeça!

Sistema Inovador para Medir Forças de Empuxo

Construído a partir do bem sucedido sistema antecessor de Medição de Arrasto Ativo (MAD - Measure Active Drag), o sistema mais recente fornece ao nadador uma séries de pontos fixos de impulso que são presos a uma haste ajustável e montados a 0,8m abaixo da superfície da água, de modo que as braçadas no estilo crawl possam ser feitas de forma que o nadador use o sistema como um degrau de impulsão em cada almofada de impulso. Montada atrás de cada almofada de impulso do sistema está uma célula de carga PW15iA a prova d’água da HBM que permite uma medição direta do esforço de impulso em cada braçada. Quando se trata da tecnologia da célula, é um fator bem conhecido que muita massa entre a força aplicada e o ponto de medição pode fornecer um sistema massa-mola com baixa frequência “Eigen”, mas se você aplicar o sensor de carga no ponto onde as forças são aplicadas, o sinal captado é de melhor qualidade. Com este pensamento a Huub precisava de uma célula de carga single point que apenas registrasse a força aplicada, independentemente do ponto da aplicação.
nullnull

“O Melhor Equipamento Disponível”

“Além de entregar um excelente produto que atende às exigências da tarefa, a HBM também apoiou e prestou suporte, trabalhando conosco em cada etapa para garantir que tivéssemos o melhor equipamento para testes de natação do mundo”, disse Dean Jackson, fundador e CEO da Huub Ltd.
“Como uma empresa que investe em testes, era importante escolhermos o melhor equipamento disponível para o Sistema M.A.D., e é por isso que escolhemos a HBM.”
Dean Jackson, fundador e CEO da Huub Ltd. Criada em 2011, a Huub Ltd., uma especialista no design e fabricação de trajes de natação para triátlon, se esforça para criar os melhores produtos combinando pesquisa, ciência e realidade. Com uma ampla experiência adquirida no campo de esportes de resistência, ao longo de quatro décadas, a Huub compreende as áreas técnica especializada e científica associadas ao triátlon, incluindo hidrodinâmica e análise do impacto da natação. O pico do desempenho na natação pode levar anos de treino, tanto em competições de natação em piscina quanto na fase de natação do triátlon, em mar aberto. Um esporte altamente competitivo onde a diferença entre o sucesso e o fracasso pode ser de apenas poucos segundos, mas as consequências significam a diferença entre a medalha de prata e a de ouro para o atleta.

Produtos Relacionados

No more result to load

PW15iA Weighing Review Award 2017