Melhores Resultados Levam ao Aumento de Eficiência

O futuro pertence aos acionamentos elétricos. Um drivetrain elétrico, que inclui um inversor e um motor elétrico, deve tornar-se altamente eficiente.

Entretanto, os métodos padrões para testes de performance e medição da eficiência de acionamentos elétricos oferece resultados inadequados.

Com a solução eDrive testing da HBM, máquinas e acionamentos elétricos podem ser analizados de forma eficiente.


Avaliação precisa dos testes de eficiência em drivetrains elétricos

A solução inovadora em eDrive testing da HBM permite sincronismo, dinamismo e contínua aquisição de sinais mecânicos e elétricos, bem como análise em tempo real. É composto por:

  • Sensor de torque T12 da HBM
  • Sistema de aquisição de dados GEN3i da HBM
  • Sistema de aquisição de dados QuantumX 1609B para termopar (opcional) 

A solução eDrive testing adquire dados brutos para que desenvolvedores possam executar, em tempo real, análises detalhadas durante a medição para determinar a potência ativa e reativa, bem como a eficiência na conversão de energia. Os desenvolvedores também podem ter acesso a análises mais detalhadas de:

  • Freqüência fundamental e de comutação;
  • Torque no entreferro;
  • Escorregamento;
  • Perdas no ferro;
  • Controle de comportamento.

O que nossos clientes dizem a respeito

"Isso é muito melhor do que qualquer coisa que fazemos hoje!"

"Este é um sistema de aquisição de dados, um scope e um analisador de potência. Ele pode medir tanto temperaturas quanto dados mecânicos. E também pode medir espaço vetor e transformação dq0."

Abordagens padrão oferecem resultados pobres

Para medir a eficiência de motores elétricos, analisadores de potência tradicionais têm sido usados na entrada do motor e sensores de torque, em sua saída. A perda de energia é a diferença entre a energia elétrica e a energia mecânica resultante que foi gerada pelo motor elétrico.

Entretanto, este método não permite conclusões sobre as causas da perda de energia. São os dados de medição puros da pesquisa básica, e não os resultados finais que oferecem informações importantes para o processo, de modo que os desenvolvedores possam tornar os motores mais eficientes.

Além disso, os profissionais usam, na maioria das vezes, equipamentos de medição de diferentes fabricantes e estes devem ser sincronizados em laboratórios antes do início dos ensaios. Isso leva a erros de medição com freqüência. Mais ainda: medições de potência altamente dinâmicas com mais de 50 medições por segundo também são tecnicamente difíceis.

Dados brutos contínuos para verificação e análise

Uma ferramenta para coletar dados brutos é necessária para qualquer melhoria mais aprofundada de acionamentos, motores ou geradores elétricos. Enquanto um medidor de potência pode determinar eficiência, ele não consegue explicar esta eficiência ou ajudar a identificar abordagens que aumentam a eficiência por conta dos dados já estarem comprimidos.

A solução eDrive da HBM armazena de forma contínua todos os dados relevantes, incluindo correntes, tensões, torque, velocidade de rotação e até mesmo temperatura do motor, em alta resolução em um sistema integrado. Além disso, os valores RMS (root-mean-square), junto com potência ativa, aparente e reativa, são exibidos em tempo real durante a medição, como em um medidor de potência.

Usando poderosas funções matemáticas e um banco de dados de fórmulas, a solução eDrive faz medições e análise de desempenho diretamente no sistema, ao invés de solicitar pacotes matemáticos separados. Esta integração economiza o tempo dos usuários, aumenta a flexibilidade e diminui as taxas de erro.

Exemplo de fórmula para cálculo de espaços vetores / Exemplo de análise: corrente e tensão, bem como, espaço vetor calculados

Teste e análise de motor

O banco de dados de fórmulas da solução eDrive permite que dados de motores e geradores elétricos sejam avaliados de forma direta e rápida. Duas medições simples - sem carga e curto-circuito - combinadas com fórmulas existentes tornam fácil determinar o diagrama do circuito equivalente e outras tarefas.

 

Usando as fórmulas correspondentes nos dados brutos, a solução pode calcular parâmetros complexos diretamente no sistema. Os parâmetros incluem:

  • Torque no entreferro;
  • Torque de partida;
  • Escorregamento;
  • Torque oscilante;
  • Correntes de partida ou de armadura;
  • Muitas outras grandezas características diretamente no sistema.

Tecnologia premiada

A solução eDrive testing da HBM recebeu o prestigiado science transfer award da Steinbeis Foundation em 2015.

O motivo: o know-howda Universidade foi transferido para esta solução em teste e medição de forma exemplar.

 

Artigos Recomendados

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.