Comunicação Máquina-a-Máquina Otimiza Processos de Produção Comunicação Máquina-a-Máquina Otimiza Processos de Produção | HBM

Comunicação Máquina-a-Máquina Aperfeiçoa Processos de Produção

Para ser bem-sucedido no mercado, empresas focam em produtos personalizados de alta qualidade que precisam ser produtos com a melhor relação custo-benefício possível. A comunicação Máquina-a-Máquina (M2M) ajuda do que diz respeito à troca automatizada de informações entre equipamentos móveis via internet e comunicações móveis, garantindo processos otimizados e aumento da produtividade.

Mensagem de Texto do Equipamento de Perfuração

A comunicação M2M, desde há muito tempo, se tornou parte integrante de nosso dia-a-dia: medidores de energia elétrica inteligentes nos ajudam a usar a energia com mais eficiência. Carros que se comunicam entre si ajudam a melhorar o trânsito. Sistemas de alarme que enviam mensagens de texto a seus proprietários para alertá-los em caso de invasão.

A comunicação M2M também ocupa um lugar importante em todos os setores da economia. A M2M, por exemplo, permite manutenção remota de fábricas para minimizar o tempo de parada. As peças produzidas também informam sobre seus equipamentos. Isso permite que múltiplas variações de um produto possam ser produzidas em um único sistema, a um baixo custo e uma alta qualidade.

A M2M é usada até no setor agrícola: as colheitadeira realizam a colheita quase que totalmente automatizada hoje. Isso é possível por conta do GPS e de dados meteorológicos. Hoje, fazendeiros podem ser informados até mesmo sobre o nascimento de um bezerro através de uma mensagem de texto enviada quando os sinais vitais da vaca mudaram.

Mais...