O fabricante TECHNOLAS Perfect Vision acredita na confiança do amplificador PMX em seus equipamentos, já que este sistema fornece valores precisos de medição. Assim, a cada incisão do laser oftalmológico é realizada na exata posição e na profundidade correta.
A cirurgia para visão dura apenas alguns minutos. O médico não precisa usar um bisturi. O paciente pode levantar-se logo após o procedimento e voltar para casa. A visão do paciente é restaurada rapidamente e sem dor. Então, os óculos para leitura podem ser aposentados.
Operações para correção de visão são agora realizadas mais de 120.000 vezes por ano na Alemanha. Um laser com excitação pode ser usado tanto na correção de miopia quanto para hipermetropia, bem como para curvatura da córnea e mesmo hipermetropia relativa à idade.
As tecnologias utilizadas incluem o laser com excitação TECHNOLAS® TENEO™ 317 e a Plataforma com Laser VICTUS® Femtosecond do fabricante Technolas Perfect Vision, que pertence ao Grupo BAUSCH + LOMB.
Uma característica especial do VICTUS® é que o sistema tem um uso praticamente universal. Além da ampla gama de aplicações para córnea, também podem ser realizadas operações para correção de catarata. Os oftalmologistas também gostam da qualidade com que podem trabalhar. Todas as etapas da operação podem ser realizadas perfeitamente com o laser.