arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Inovação para processos de pesagem especiais e não-padronizados

O uso direcionado de Células de Carga HBM nas soluções de pesagem da Temo Pese

A Temo Pese fabrica balanças industriais em Calto (RO), na Itália, desde 1892 e cresceu de forma contínua ao longo dos anos graças à paixão da empresa por seu trabalho, o que a permitiu atingir e manter-se líder no mercado de balanças mecânicas, uma posição que a empresa consolidou com suas pontes eletrônicas de pesagem e outros sistemas eletrônicos de pesagem. As balanças da empresa são feitas, principalmente, de aço ou concreto, além de instalar plataformas de pesagem pré-fabricadas em poços.

Inovação, paixão, Relacionamento com os clientes, competência profissional, profundo conhecimento das infraestruturas de fornecimento e distribuição, garantia de conformidade com as normas e até mesmo os mais altos padrões: estas são as principais características da empresa italiana de Veneto, focada na inovação e melhoria contínua de seus produtos com mais de 120 anos de experiência no mercado. A quarta geração gerencia atualmente a empresa e seu objetivo permanece o mesmo: ser uma referência no setor de balanças industriais, oferecendo de forma continua o melhor da qualidade italiana ao redor do mundo (em especial na Suíça, Alemanha e Eslovênia). A sinergia com os principais fornecedores desempenha um papel importante no modelo de negócios da Temo Pese. Os fornecedores foram selecionados cuidadosamente ao longo dos anos por suas capacidades e habilidades em oferecer não apena os componentes que fornecem, mas também por sua assessoria especializada, assistência técnica e trabalho conjunto. Alberto Bimbatti, sócio da Temo Pese, diz:
“Um exemplo concreto de tal sinergia é a alta qualidade do serviço de instalação fornecido pela HBM, uma multinacional alemã, líder no segmento dos sistemas de medição. Começamos a trabalhar com este fornecedor em 2016, e temos tido excelentes resultados na produção de uma nova linha de balanças de concreto para caminhões, o que não é muito comum na Itália, mas em forte expansão no mercado externo”.
null

Balança de concreto para caminhões TCA da mais alta qualidade

“A balança de concreto TCA para caminhões”, continua Bimbatti "foi projetada e desenvolvida para fornecer uma solução da mais alta qualidade, utilizando as vantagens das tradicionais  pontes de balança de aço, incluindo a simplicidade de transporte e manuseio, a flexibilidade de instalação e os requisitos limitados de construção, com uma versão feita totalmente de concreto reforçado. Os pares de células de carga HBM C16 (6, 8 ou 10, dependendo do modelo de balança para caminhão) são instalados para fornecer os melhores resultados para as características e desempenho necessários e para atender às nossas necessidades específicas. O serviço técnico fornecido pelos técnicos da HBM foi essencial tanto quando da escolha do modelo de célula de carga para uso quanto no desenvolvimento do sistema de pesagem, pois oferecer a mais alta qualidade representa o principal objetivo para ambos os parceiros.” “As células de carga C16A”, explica Dario Masato, engenheiro de vendas da HBM Itália, “foram escolhidas acima de tudo porque são muito fortes, precisas e confiáveis, o que as tornam ideais para qualquer tipo de aplicação, mesmo no nível mais elevado, como na balança para caminhões da Temo.”
nullnullnull

Os módulos de pesagem TCA são feitos de concreto vibrado com as seguintes características:

  • Superfície escovada e antiderrapante oferece a mais alta segurança tanto para os veículos quanto para as pessoas em trânsito quando a balança de caminhão está molhada, coberta com neve ou gelo;
  • Tratado com EverCreate Vetrofluid . Este é um agente especial à prova d’água para proteger o concreto, mesmo em pressão negativa de até 10 atm (coluna de água, 100m) que o torna extremamente resistente a mudanças de temperatura, ataques de cloretos, sulfatos e sais de degelo, formação de mofo, algas e musgos, bem como na prevenção de oxidação do reforço;
  • Ponte de perfil baixo (os ferros de ângulo são galvanizados a quente), mantém a quantidade de trabalho de construção necessária para instalar a báscula de nivelamento com o poço aos mínimos;
  • Buchas certificadas de ancoragem, tanto na plataforma de pesagem quanto no perfil do módulo, garantem a maior segurança também quando for movimentar a balança de caminhões no futuro.
“Usamos com sucesso as células C16 em outros tipos de balanças, como uma balança modular de metal para caminhões com três módulos de 6x3m, montadas em uma estrutura de oito vigas IPE com uma seção longitudinal de 270mm. A estrutura da balança de caminhão é coberta com placas de aço quadriculado. O peso dos módulos é suportado por braceletes soldados na base de cada módulo ao invés de dois parafusos de acoplamento, para uma maior resistência estrutural. Há uma escotilha acima de cada célula de carga para manutenção e limpeza. Os cabos passam através de passa-cabos em cada módulo para a caixa de junção. A caixa de junção é montada em um módulo central par mantê-lo o mais seco possível”,
explica Bimbatti. As pontes de pesagem montadas em poços de concreto reforçado pré-fabricado são alguns dos principais produtos da Temo Pese e a empresa de Veneto é a única fabricante deste tipo na Itália. Estas pontes de pesagem podem ser facilmente instaladas com economias significativas em termos de custos de construção (o poço pode ser instalado em um dia e a instalação da balança de caminhões leva mais um dia) para um sistema de pesagem segura e eficiente da mais alta qualidade. Estes módulos pré-fabricados são feitos de três tipos de concreto vibrado, que podem ser combinados em um poço com área suficiente para um ponte de pesagem de até 3m de largura com qualquer comprimento:
  • Módulo de seleção de caixa: dois destes módulos são usados no final, onde o primeiro par de células de carga são instaladas;
  • Módulo C: casa um deles abriga um par de células de carga e seu número depende do tipo de balança para caminhão e, consequentemente o número de células de carga necessárias;
  • Módulo espaçador lateral: diferente dos anteriores, o comprimento deste módulo muda dependendo do comprimento total do poço.
null

Produtos Relacionados

No more result to load