Fundamentos sobre Strain Gauges Fundamentos sobre Strain Gauges | HBM

Fundamentos sobre strain gauges

Strain gauges já existem há quase 80 anos e continuam a ser ativos fundamentais para medir fadiga e testar materiais por motivos de produtividade e segurança. Mas como faço para calcular a tensão do material a partir da deformação? Como posso selecionar o extensômetro correto e instalá-lo corretamente? Nossos especialistas se aprofundaram para fornecer as melhores respostas para você sobre todas as questões importantes relacionadas à medição de deformação usando strain gauges. Clique na opção abaixo para direcioná-lo para o conteúdo da página.

  1. Noções básicas de medições de tensão e análise experimental de tensão
  2. Selecionando os strain gauges corretos, adesivos, agentes de cobertura e muito mais
  3. Instalação de Strain Gauges: Tudo o que há para saber
  4. Redução e Eliminação de Erros de Medição
  5. Adquirir dados com o hardware e software certos
  6. Cursos, seminários web e referências sobre medições de tensão

1. Noções básicas de medições de tensão e análise experimental de tensão

Como um strain gauge elétrico funciona?

Assista a este vídeo para entender como um strain gauge elétrico funciona.

Saber mais

Glossário sobre medição de deformação

Um guia útil de termos técnicos para ajudá-lo a entender os conceitos mais comumente utilizados, relacionados aos fundamentos da medição de deformação

Saber mais

Análise experimental de tensão

Análise Experimental de Tensão (ESA) é a análise do estado das tensões mecânicas em materiais, realizado através de experimentos utilizando medição com strain gauges.

Saber mais

Circuito de ponte de Wheatstone

The Wheatstone Bridge Circuit is used in the field of strain gauge measurements to show a nonlinear behaviour between resistance change and output voltage.

Saber mais

Aprenda o essencial sobre medições com strain gauges

O strain gauge tornou-se uma ferramenta essencial na análise de tensão, otimização de peças, testes de segurança e trabalho de investigação técnica. É também um dos principais componentes utilizados na fabricação de transdutores de medição.

Saber mais

2. Selecionando os strain gauges corretos, adesivos, agentes de cobertura e muito mais

Como selecionar o strain gauge correto

Antes que o strain gauge certo possa ser selecionado, o objetivo da medição precisa ser claramente definido. A questão principal a ser considerada é se o strain gauge será utilizado para testes experimentais ou na produção de transdutores.

Saber mais

O que é um strain gauge do tipo roseta?

Um strain gauge roseta é um termo utilizado para uma disposição de dois ou mais gauges próximos para medir deformações ao longo de diferentes direções.

Saber mais

Escolhendo Colas para Instalação de Strain Gauges

O material de colagem tem a função de fixar de forma firme o strain gauge na superfície do objeto medido e transferir sua deformação sem perda para o strain gauge. As diversas condições e influências, e as opções de aplicação, exigem diferentes materiais de colagem e formas de aplicação.

Saber mais

Selecionando agentes de revestimento para Strain G

A qualidade de uma medição feita com um Strain Gauge depende essencialmente do tipo de instalação e design do ponto de medição. Uma preparação completa da superfície de instalação, conexão correta e cobertura protetora são fatores importantes para resultados sem problemas.

Saber mais

Cabos para strain gauges

O sucesso de uma medição depende dos cabos de conexão corretos. Eles não apenas precisam transferir os sinais de medição do sensor para o sistema DAQ, mas também precisam evitar sinais de interferência e resistir ao estresse durante o uso. Este artigo explica o que considerar ao escolher um cabo para sua medição do strain gauge.

Saber mais

3. Instalação de strain gauges: tudo o que há para saber

Como instalar strain gauges - série de vídeos

Aprenda como instalar strain gauges de forma eficiente. Este tutorial em vídeo irá guiá-lo através dos passos essenciais para um processo de instalação de strain gauges bem sucedido.

Saber mais

Dicas para instalação de strain gauges

Quando precisa medir deformação em algum objeto, você normalmente precisa fazê-lo num prazo curto. Se o strain gauge for instalado de maneira inadequada, você poderá obter medições falsas, que podem fazer com que perca ainda mais tempo corrigindo tais erros.

Saber mais

Como preparar a superfície para instalação do stra

O que fazer e o que não fazer ao preparar uma instalação bem sucedida.

Saber mais

Soldagem ou colagem para strain gauges?

Como identificar a forma de fixação perfeita para seus strain gauges.

Saber mais

Dicas para correta soldagem de Strain Gauges

Alguns ambientes não são adequados para colagem de strain gauges, como por exemplo, por conta de baixas temperaturas ou excesso de formação de poeira, como em canteiros de obras.

Saber mais

Fixando strain gauges em parafusos

Este artigo traz instruções de como instalar e utilizar o strain gauge 1-LB11-3/120ZW da HBM. Este tipo de strain gauge permite a medição de carga axial em elementos de fixação.

Saber mais

Cabeamento de um parafuso com strain gauge

Sabemos que é difícil unir um strain gauge a um parafuso durante a medição da força de aperto. Normalmente, isso requer o uso de maquinário pesado. No entanto, usando strain gauges elétricos especiais, uma solução simplificada pode ser fornecida para medir a carga axial nos elementos de parafuso. A finalização após a colagem do strain gauge ao parafuso é mostrada neste artigo técnico

Saber mais

Instalação de strain gauge em compósitos

O teste de materiais e estruturas compostas é importante para garantir sua durabilidade durante o uso. É essencial medir a deformação do componente. A tensão no material é um fator crítico que determina o efeito e a durabilidade dos danos.

Saber mais

Medição de tensão em PCBs

Baseado no fato de que a detecção de falhas sistemáticas em um estágio inicial de desenvolvimento é absolutamente essencial, os fabricantes OEM começaram a pedir cada vez mais aos seus fornecedores para verificar a qualidade mecânica dos PCBs. Strain gauges elétricos são definidos para medir deformação de PCBs em um elevado grau de exatidão; este guia rápido mostra os passos necessários.

Saber mais

Instalação de Strain Gauges em Superfícies de Concreto

A instalação de strain gauges em superfícies de concreto não é difícil! Este artigo fornece dicas úteis para seu dia-a-dia.

Saber mais

4. Redução e Eliminação de Erros de Medição

Dicas para análise experimental de tensão

Este artigo cobre as possíveis fontes de erro quando strain gauges são utilizados em análise experimental de tensão e mostra como obter a incerteza de medição já presente na fase de projeto.

Saber mais

Artigo: Compensação de Temperatura de Strain Gauges

Neste artigo, iremos mostrar como os efeitos (indesejáveis) de temperatura podem afetar o resultado de medição com strain gauges. Você também encontrará um assistente prático de como minimizar estes efeitos ou compensá-los totalmente.

Saber mais

Como compensar corretamente a resistência dos cabos

Pontos de medição, por exemplo, pontes ou asas de uma aeronave, são geralmente localizados a grandes distâncias dos instrumentos de medição. Com pontos de medição que não estão diretamente acessíveis, tais instrumentos precisam ser conectados utilizando longos cabos.

Saber mais

Desvio do fator de gauge

Neste artigo iremos demonstrar porque uma parametrização exata do fator de gauge no software é essencial para redução do erro de medição em uma aplicação de medição de deformação.

Saber mais

Vida em fadiga dos strain gauges elétricos

Este artigo técnico dá uma visão geral da vida em fadiga dos strain gauges elétricos e os testes de limites de durabilidade.

Saber mais

5. Adquirir dados com o hardware e software certos

Como trabalhar com strain gauges no catman AP

Neste tutorial você verá como configurar sensores do tipo roseta baseados em strain gauges, utilizando o software para aquisição de dados catman®AP da HBM e um sistema de aquisição de dados QuantumX MX1615.

Saber mais

Calibração de strain gauges ¼ de ponte com sinais de shun

Este artigo técnico explica como procedimentos rápidos e precisos de calibração podem ser executados automaticamente utilizando apenas uma técnica de chaveamento de uma resistência de shunt.

Saber mais

Erros de linearidade e sensibilidade

Este artigo descreve os princípios básicos da medição de deformação por meio de strain gauges, desde o sensor propriamente dito e sua variação em resistência ao eventual sinal elétrico, e compara a magnitude do erro em circuitos alimentados por tensão e circuitos alimentados por corrente. This article describes the basic principles of strain measurement by means of strain gauges, from the strain itself via the variation in resistance to the eventual electrical signal, and compares the magnitude of error of the voltage-fed bridge circuit and the current-fed circuit.

Saber mais

6. Cursos, seminários web e referências sobre medições de tensão

Estudos de Casos

Sensores HBM, amplificadores de medição e software são utilizados ao redor do mundo em milhares de projetos e em uma enorme gama de indústrias. Nossos estudos de caso reunidos nesta página mostram a diversidade de aplicações dos produtos HBM.

Saber mais