Desenvolvimento de um sistema avançado de testes para motores hidráulicos de velocidade variável
Tudo começou com o transdutor de torque T40B da HBM. A InTest estava desenvolvendo uma nova bancada de testes para motores hidráulicos, que precisava de mais versatilidade do que o sistema existente. O T40B é bem conhecido por sua excelente precisão, repetibilidade e robustez. Este dispositivo é particularmente adequado para as medições de torque estático e dinâmico necessárias em aplicações hidráulicas. A InTest estava desenvolvendo o equipamento de teste para a Hydro Leduc, um fabricante hidráulico especializado, que agora adotou o T40B como seu transdutor de torque padrão e decidiu equipar todas as máquinas de teste existentes em seu inventário para simplificar o gerenciamento da manutenção.
A InTest fabrica equipamentos e instalações de teste de produção industrial para tecnologias como hidráulica, pneumática e elétrica, utilizadas em indústrias como automotiva, aeroespacial, eletrônica e telecomunicações. Alexis Sanchis, gerente de projetos da InTest desde 2007, ressaltou que a HBM é uma das fornecedoras preferidas da InTest há mais de cinco anos. Sanchis disse: "Para aplicações metrológicas difíceis, a HBM é simplesmente inigualável, por exemplo, quando a precisão insuperável é necessária ou quando são necessários transdutores e módulos de primeira classe para adquirir dados". Ele continuou: “A HBM é uma empresa extremamente profissional, o departamento de vendas é altamente cooperativo; os funcionários têm uma visão excelente do trabalho que realizamos nos vários setores e possuem familiaridade detalhada com seus próprios produtos ”.
Alexis Sanchis acredita que a HBM é mais do que apenas um fornecedor, e que eles são parceiros reais. Sanchis relatou uma colaboração entre a HBM e a InTest no passado recente para desenvolver um módulo QuantumX (aquisição/processamento), que agora faz parte do portfólio de produtos da HBM. Alex Sanchis explicou "Com base na solicitação de um cliente, a HBM desenvolveu este produto como parte de um acordo conjunto com a InTest. Ambas as empresas trabalharam bem juntas e uma associação de longo prazo nasceu".
Problema
Para o teste de motores de velocidade variável em máquinas terrestres e de construção, a Hydro Leduc solicitou uma bancada de testes muito eficiente junto com um gerenciamento de manutenção simplificado das máquinas de teste.
Solução
Para atender a estes requisitos de capacidade e robustez metrológica, a InTest implementou o transdutor de torque T40B da HBM na bancada de testes. O T40B oferece muitas vantagens, como uma implementação simplificada, um sensor integrado otimizado para campos magnéticos, bem como alta precisão.
Resultado
Depois de implementar os novos transdutores de torque HBM T40B em todas as máquinas de teste, a Hydro Leduc conseguiu garantir o teste de motores de deslocamento variável e um gerenciamento de manutenção simplificado das máquinas de teste.
Projetando uma bancada de teste inovadora e poderosa
A bancada de teste foi projetada para o cliente Hydro Leduc, para testar novos motores de ajuste hidráulico de deslocamento variável para grandes máquinas agrícolas e de construção. A bancada de testes tem 6 m de comprimento, 3,1 m de largura, 3,5 m de altura, pesa 17 toneladas e é projetada para operar 24 horas por dia, seis dias por semana.
Mas os requisitos não param por aí. Em contraste com os motores hidráulicos clássicos de velocidade constante, os motores de velocidade variável funcionam com grande velocidade e dinâmica de potência. Isso significa que os motores precisam ser testados em um número maior de pontos de operação. Consequentemente, o novo banco de testes é muito mais exigente do que o banco de testes de velocidade constante fornecido pela InTest para a Hydro Leduc há dez anos.
O equipamento de teste deve medir a potência desenvolvida pelos motores e determinar o torque e a velocidade. A potência pode então ser determinada multiplicando o torque pela velocidade. O banco InTest entregue à Hydro Leduc possui flexibilidade e adaptabilidade, permitindo que seja utilizado por todos os motores fabricados pela empresa.
As exigentes demandas de fabricação deste novo equipamento significaram que tanto o conhecimento quanto os transdutores de torque da HBM foram necessários novamente pela InTest.
O transdutor de torque T40B no coração do banco de testes
A fim de atender aos requisitos de desempenho e robustez metrológica, a InTest equipou sua bancada de testes com o transdutor de torque T40B econômico e altamente preciso da HBM. O T40B possui 0,03% de precisão em termos de linearidade, incluindo histerese, bem como estabilidade em alta temperatura.
Combinado com o sistema magnético integrado de medição da velocidade de rotação, permite a medição da potência no trem de acionamento. Além disso, a energia sem contato e a transmissão de sinal digital garantem uma operação à prova de falhas e sem manutenção. Não há contato entre o transdutor e a eletrônica de medição, o que simplifica a implementação. As velocidades medidas pela Hydro Leduc foram de até 2.000 rpm, mas o T40B é realmente capaz de suportar velocidades de até 24.000 rpm, permitindo que ele seja usado para aplicações adicionais de alto desempenho.
Além disso, os requisitos de medição de torque da Hydro Leduc foram de até 1.300 Nm e muito abaixo do desempenho do T40B, que permite medições de até 2.000 Nm e medição direta (sem transdutor nem multiplicador, o que pode afetar a precisão).
Alexis Sanchis explicou sobre a transmissão da medição de torque para a eletrônica de detecção através da saída de frequência do transdutor, o que era um "problema" no projeto, ele disse
"Escolhemos a frequência e não a saída de tensão devido à interferência eletromagnética devido a alguns grandes motores elétricos ao redor do transdutor".
Software é essencial para a gestão e medição
O software InNova para o processamento de dados e o controle do banco de testes foi escrito na linguagem .NET (da Microsoft) e está sendo aprimorado constantemente pela InTest. Este software de código aberto pode ser completamente personalizado pelo usuário para desenvolver o banco de testes de acordo com os requisitos.
Como exemplo, a bancada de testes Hydro Leduc, originalmente projetada para testar motores de cilindrada variável, agora pode ser usada em todos os motores da Hydro Leduc, cerca de 350 modelos diferentes. A Hydro Leduc pode coletar dados para avaliações estatísticas para identificar tendências de produção divergentes em um estágio inicial e garantir a rastreabilidade total do produto.
Por que o T40B foi a melhor opção
Devido à flexibilidade, confiabilidade e precisão do transdutor de torque T40B no novo banco de testes, ele foi adotado em toda a linha da Hydro Leduc em todos os seus equipamentos de teste. Isso significa que o T40B não apenas aumentou a produtividade, como também permitiu que o departamento de manutenção da Hydro Leduc limitasse o número de itens em seu inventário e simplificasse o gerenciamento de peças. Para resumir o transdutor de torque T40B traz os seguintes benefícios:
- Alta precisão: 1024 pulsos / revolução
- Precisão angular de até 212 passos
- Sensor integrado otimizado para campos magnéticos
- Alta qualidade de sinal e relação sinal-ruído
- Nenhum ajuste adicional entre a roda de pulso e o sensor requerido
- Entreferro 2,5 mm entre a roda de pulso e o sensor
- Protegido contra influências ambientais
Hydro Leduc
A Hydro Leduc é especialista em projeto e fabricação de motores e componentes hidráulicos e foi pioneira em inúmeras soluções para aplicações exigentes em todo o mundo. Com mais de 150 patentes e know-how técnico, a Hydro Leduc satisfaz as necessidades dos clientes com produtos confiáveis.
Para mais informações, visite: https://www.hydroleduc.com/en/
InTest
Engenheiros da InTest, integram e entregam bancadas de teste industriais prontas para uso. A empresa construiu mais de 120 sistemas de testes industriais em todo o mundo nos últimos 10 anos. Estes sistemas de teste são usados nas etapas de P&D e Produção por seus clientes, na proporção de 40:60.
Para mais informações visite: https://intest.info/