ClipX - O condicionador de sinal preciso e fácil de integrar
Dicas e truques para controle de processos industriais (IPC)
Saiba mais sobre os princípios básicos do controle de processos industriais e leia muitos artigos fascinantes sobre o assunto. Webinars, histórias de sucesso de clientes e white papers foram disponibilizados para aprimorar seu conhecimento sobre o IPC.
- Os princípios básicos do controle de processos industriais
- Amplificadores industriais e cadeias de medição da HBM
- The Industrial Internet of Things: Equipamento de teste e medição para futuras aplicações
- Webinars - Torne-se um especialista em testes e medição em 30 minutos
- Relatórios de aplicações: as rotas para o sucesso
- Artigos técnicos sobre IPC
- Video tutorials - expert knowledge

1. Os princípios básicos do controle de processos industriais

Medição e controle industrial
Você está procurando por meios eficientes e econômicos para monitorar os seus processos de produção? Aqui você pode obter as informações que você necessita!

O que é um Condicionador de Sinal?
O condicionamento de sinal é um processo de aquisição de dados, e um instrumento chamado condicionador de sinal é usado para executá-lo. Este instrumento converte um tipo de sinal elétrico ou mecânico (sinal de entrada) em outro (sinal de saída).

5 critérios para seleção de amplificador
O uso de amplificadores na produção é uma parte essencial do seu processo de garantia de qualidade. Quais são os critérios de tomada de decisão que você deve levar em consideração ao selecionar um novo amplificador industrial?
2. Amplificadores industriais e cadeias de medição da HBM

Eletrônica Industrial
Otimize a cadeia de medição completa em seu controle de processo industrial, automação de fábrica ou aplicação de pesagem com as soluções modernas e inteligentes da HBM. Descubra nossos amplificadores industriais, condicionadores de sinal, terminais de pesagem e eletrônicos de pesagem.

Como... trabalhar com o ClipX!
Uma lista de artigos técnicos descrevendo em detalhe como trabalhar com o condicionador industrial de sinais ClipX da HBM em diferentes cenários.

Como... trabalhar com o PMX!
Uma lista de artigos técnicos descrevendo em detalhe como trabalhar com o sistema modular de medição PMX da HBM em diferentes cenários.
3. The Industrial Internet of Things: Equipamento de teste e medição para futuras aplicações

Internet Industrial das Coisas
Mais flexibilidade, velocidade e eficiência no processo de produção são as metas das empresas com visão de futuro. A visão da integração homem-máquina com outros equipamentos é o pilar central deste contexto e está tornando-se uma realidade rapidamente.

Glossário: Internet Industrial das Coisas
Este glossário relaciona e explica alguns termos chave e idéias sobre a internet industrial e digitalização.

Interface 4.0 - O Que Importa é uma Comunicação Efetiva
A Internet Industrial das Coisas (IIoT) é moldada pela Internet das Coisas (IoT) e por cadeias de valores auto-otimizadas, sendo a rede empresarial vertical e horizontal essencial para ela.
4. Webinars - Torne-se um especialista em testes e medição em 30 minutos

Do sensor à automação industrial em um mundo digit
Você está interessado em medição, controle ou outras aplicações industriais? Está em busca de novos insights no monitoramento de máquinas de produção? Este webinar de 30 minutos, apresentado pelo especialista da HBM, Michael Guckes é exatamente o que precisa:

Três formas de otimizar sua produção com IoT
Terça-feira, 16 de Abril, 2019 11:00 AM ET / 12:00 (Brasília) online
Neste webinar, iremos discutir como tecnologias inteligentes de medição podem otimizar a produção e torná-la mais rentável, através do uso de condicionadores de sinal inovadores com interfaces para IoT. Teremos uma demonstração ao vivo de medição utilizando o novo condicionador de sinais ClipX, com interfaces para IoT.
5. Relatórios de aplicação: as rotas para o sucesso

Entrevista: Analógico versus Digital
Na entrevista a seguir, Michael Guckes, gerente de produtos para amplificadores e software industriais da HBM, responde a perguntas sobre o futuro da digitalização e como fazer a transição de cadeias de medição analógicas para digitais.

Schuler: Monitoramento do processo de cunhagem
Novas moedas são colocadas em circulação quando as antigas são defeituosas e gastas. As prensas de cunhagem feitas pela Schuler, empresa sediada em Göppingen, estão envolvidas em cerca de 80% da produção mundial de moedas.

Otimizando o peso do barco via aquisição de dados
Hoje, o novo MMS da Sea Ray, agora no último estágio de um ano de testes da versão beta na linha de produção de iates, dispensa o contador de giros e de impulsos. Em vez disso, Minogue conectou um sistema de condicionamento de sinal PMX.

PMX e HBM Cloud Storage em processos de produção
A HBM busca o objetivo de uma integração rápida e flexível de máquinas nos ambientes da Indústria 4.0 para minimizar os tempos de inatividade e otimizar as atribuições de serviço, adaptando suas instalações de produção.
6. Artigos técnicos sobre IPC

Smart Amplifiers in Software Applications
The use of smart measuring amplifiers is a prerequisite for Industry 4.0 concepts. Components must have built-in intelligence to allow for the efficient and targeted processing of data. This article takes a look at the demands placed on modern automation systems, with special emphasis on software integration.

Requisitos dos sistemas modernos de automação
Conceitos inovadores de automação exigem repensar radicalmente. O centro das atenções não é mais o sistema ou componente, mas a pessoa, que é eficientemente suportada durante as tarefas de automação. A tecnologia de medição e automação deve se adaptar à pessoa, e não o contrário. Neste artigo, você aprenderá quais requisitos estes conceitos devem atender.

Evite estes 3 erros no condicionamento de sinais
In this white paper you will learn to identify and avoid three accuracy errors in signal conditioning.

Artigo técnico: Tecnologia de medição 4.0 com o ClipX
Neste artigo técnico, você descobrirá como usar a última geração de condicionadores de sinal para otimizar seus processos de produção.

Controle de Qualidade na Produção com MP85A
Este artigo técnico trata da integração dos módulos MP85A nos sistemas de produção. Recursos inteligentes integrados aos controladores de processo atuam como controladores de borda, aliviam o controle do sistema e cumprem com os requisitos de última geração de controle de processo ininterrupto.

Monitoramento de carga de prensa
Integrar sistemas de monitoramento modernos com base em equipamentos de teste e medição é a chave para aumentar a precisão e a largura de banda de prensas. Medir com precisão as forças da prensa é de vital importância.