Novo guia online sobre medição de deformação

  • Novo guia on-line de medição de deformação: seleção, instalação, aquisição de dados e análise de sensores
  • O “o quê”, “como” e “por que” da medição de deformação e tecnologias relacionadas
  • Seções dedicadas para medições de deformação usando a tecnologia de strain gauges elétricos e ópticos

A HBM Test and Measurement lançou umnovo guia on-line de medição de deformação, com foco na seleção, instalação, aquisição de dados e análise de strain gauges elétricos e ópticos. O novo portal contém informações abrangentes sobre a medição de deformação, incluindo dicas valiosas dos principais especialistas em medição de deformação.

Quando se trata de medir a deformação, as empresas e os proprietários de ativos podem se sentir intimidados devido à falta de informações ou, por outro lado, à sobrecarga de informações. E muitas vezes, na falta de orientação adequada de profissionais experientes, eles desistirão das tentativas de aprender esse tópico e, provavelmente, colocarão em risco as decisões de baixo custo quando se trata de escolher o instrumento de medição correto.

Experts da HBM, especialistas em testes e medições, cavaram fundo para fornecer suas melhores respostas a perguntas relevantes sobre a medição de deformação, seja realizada com strain gauges ou com sensores de fibra ótica. Com base em seu conhecimento, um guia on-line definitivo, passo a passo, foi lançado, com conteúdo atualizado e incomparável sobre medições, medidores e sensores ópticos e elétricos.

Navegando pelas novas páginas da HBM relacionadas à deformação, os leitores podem aprender o "o quê", "como" e "por que" a medição de deformação e tecnologias relacionadas, incluindo a definição de deformação, dicas para selecionar e instalar gauges e sensores , diretrizes para aquisição de dados, tipos de aplicações, entre muitos outros.

A jornada começa na página básica de medições de deformação: a partir daí, os usuários podem optar por explorar o mundo dos strain gauges ou o campo inovador de detecção por fibra óptica (FBG).

Os fundamentos do strain gauge

Strain gauges have been around for almost 80 years and continue to be key assets for measuring fatigue and testing materials for productivity and safety reasons. No entanto, as seguintes questões ainda permanecem complicadas: Como calcular a tensão do material a partir da deformação? Como selecionar o gauge correto e instalá-lo corretamente? Você pode obter a visão geral e todas as respostas aqui.

Os fundamentos do sensor óptico de deformação

Sensores ópticos de deformação, especificamente aqueles baseados na tecnologia Fiber Bragg Grating (FBG), vêm ganhando atenção, particularmente no campo de monitoramento de infraestrutura nas últimas décadas. Mas como funciona um sensor óptico? Quantos sensores podem ser integrados em uma única fibra?Você pode desvendar os segredos por trás da tecnologia FBG aqui.

Páginas relacionadas

Fundamentos sobre Strain Gauges
Conceitos básicos sobre medição de deformação com foco em strain gauges elétricos e análise experimental de tensão.
Fundamentos de sensores ópticos de deformação
Conceitos básicos e fundamentais de medição de deformação com foco em strain gauges ópticos e suas aplicações, tais como monitoramento de saúde estrutural.