Obtenha seus resultados mais rapidamente - Aquisição móvel de dados mais eficiente, mesmo em condições adversas de uso
Os desenvolvedores de veículos e máquinas móveis estão enfrentando o desafio de reduzir os tempos de desenvolvimento e, simultaneamente, atender aos requisitos de testes cada vez mais complexos para componentes mecânicos. Os sistemas amplificadores de medição de ponta suportam testes de componentes e veículos mais rápidos e eficientes, mesmo nas condições extremamente difíceis que prevalecem nos testes móveis. No entanto, o que torna um sistema amplificador de medição “eficiente”?
Os seguintes fatores são fundamentais para medições rápidas e confiáveis:
Acesso rápido aos resultados da medição
Tecnologias que permitem usar menos equipamentos de teste
Incorporação de dados externos, como GPS
Proteção do hardware e dados medidos
Uma estrutura modular que prepara o sistema para uso imediato em diferentes testes

Acesso rápido aos resultados da medição
A análise rápida de dados é uma das chaves para a aquisição de dados móveis. O processo que começa da aquisição e armazenamento de dados até a análise pode ser acelerado de várias maneiras. Os gravadores de dados com software pré-instalado permitem a análise de dados no local dentro do escopo do teste interativo. Isso permite que o teste seja diretamente adaptado, dependendo do resultado da medição, ou facilita a tomada de uma decisão instantânea sobre se um teste precisa ser repetido. Opções de usabilidade, visualização e análise, bem como a possibilidade de converter dados em outros formatos, são fatores-chave.
Além disso, os gravadores de dados com uma interface web estão disponíveis para facilitar o acesso direto aos dados medidos, independentemente da localização. Um sistema amplificador de medição que se comunica através de uma interface web mata dois pássaros com uma pedra. Por um lado, o engenheiro de teste economiza tempo porque não precisa estar permanentemente no local durante o teste. Por outro lado, as equipes inteiras podem acessar os dados simultaneamente e trabalhar em conjunto em um objeto de teste. Isso é particularmente útil quando os testes são realizados em ambientes hostis. As interfaces Web também podem ser usadas com sucesso em execuções de teste de longo prazo.
A interface web é normalmente fornecida no lado do servidor (ou seja, o sistema amplificador). Permite o acesso via Internet, uma intranet ou uma rede local em um servidor web no amplificador. Assim, permite o acesso ao software de medição instalado, independentemente do sistema operacional instalado. Além disso, não é necessário que um departamento de TI interno integre o sistema, pois ele é executado em todos os navegadores da Web comuns.



Ligando rapidamente os sensores
Uma configuração fácil do setup de teste ajuda a aumentar a eficiência. Isto pode ser alcançado, por exemplo, usando o datasheet eletrônico do transdutor (TEDS), um banco de dados de sensores ou o recurso de parametrização offline. Todas essas técnicas reduzem o tempo de configuração da conexão do sensor e permitem que os usuários gastem o mínimo de tempo possível na configuração da medição e, assim, minimizar os tempos de configuração. O que esses métodos significam em detalhes?
TEDS (Datasheet Eletrônico do Transdutor)
Ao usar sensores e transdutores equipados com um chip TEDS, eles podem ser conectados ao amplificador em poucos segundos. Todas as características e parâmetros do sensor são armazenados na folha de dados eletrônica e podem ser recuperados instantaneamente pelo amplificador. As medições podem ser iniciadas imediatamente após o balanço de zero.
Banco de dados de sensores
Muitos usuários também trabalham com um banco de dados de sensores. É um banco de dados abrangente contendo todos os sensores sendo usados juntamente com suas características. O banco de dados do sensor pode ser rapidamente importado para o software de medição, por exemplo, catman da HBM, para permitir a parametrização rápida e estar imediatamente pronto para a medição.
Parametrização off-line
O método de parametrização offline permite que a próxima configuração de teste seja preparada enquanto os amplificadores ainda estão ocupados com um teste em andamento. Você pode configurar seu próximo teste, sem que seu amplificador esteja realmente disponível. A parametrização offline, por sua vez, pode ser executada de várias maneiras. Uma maneira é usar um emulador. Neste caso, o hardware é emulado enquanto o software de medição padrão é usado. Uma abordagem alternativa seria usar um formato especial no Microsoft Excel. Isso é especialmente interessante quando principalmente bancos de dados são usados. Neste caso, todas as informações pertencentes ao teste são carregadas de bancos de dados diferentes para o arquivo do Excel, que, por sua vez, é importado para o sistema amplificador para iniciar a medição posteriormente.
Incorporação de dados externos (por exemplo, GPS, fieldbuses)
Outro aspecto importante é que o sistema amplificador de medição pode ser vinculado a outras fontes de dados, como GPS, câmeras (vídeo) e barramentos veiculares. Isto permite que informações adicionais importantes, por exemplo, para pós-processamento e análise de dados, sejam registradas junto com os dados medidos. Atualmente, as principais origens de dados “externas” são as seguintes:
GPS (sistema de posicionamento global)
A localização e outros dados, como a velocidade de um veículo em teste, são rastreados, os dados são analisados e visualizados em um mapa. Isto permite que os links sejam estabelecidos facilmente. Por exemplo, entre um evento de teste específico e a posição em que o veículo estava localizado neste momento.
Vídeo
Um número crescente de testes é realizado usando câmeras de vídeo. A gravação de vídeo é especialmente útil quando eventos de teste específicos ou extremos precisam ser analisados. Neste caso, uma imagem e pontos de medição podem ser facilmente mesclados para permitir, por exemplo, examinar se um veículo atingiu um obstáculo na estrada.
Fieldbuses
Veículos modernos e máquinas móveis usam um número crescente de sensores a bordo como padrão. Os dados fornecidos por estes sensores são transmitidos por fieldbuses padronizados e também podem ser usados durante a execução de testes mecânicos. Isto significa que não é necessário conectar sensores adicionais porque a funcionalidade já está disponível. No entanto, um desafio enfrentado pelos usuários do fieldbus é que, antes de realizar um teste, muitas vezes eles não sabem quais tipos de dados serão relevantes posteriormente. A solução, neste caso, é que todos os dados brutos são registrados e somente decodificados mais tarde, quando os dados são analisados.
Protegendo hardware e dados medidos
Os testes são cada vez mais realizados no mundo “real”, geralmente em condições ambientais adversas. Isto é particularmente verdadeiro para a fase de teste do protótipo, que garante que os veículos também possam ser usados em condições climáticas extremas. Para facilitar estes testes, os sistemas amplificadores de medição também devem ser capazes de suportar temperaturas extremas para garantir a segurança extrema dos dados. Isto é também devido ao fato de que tais testes abrangentes não podem ser repetidos por razões de eficiência e custo. Portanto, os sistemas amplificadores e memórias devem suportar o frio, os choques e as vibrações.
O SomatXR da HBM é um sistema amplificador de medição que atende aos requisitos de eficiência de configurações de teste de ponta (incluindo a interface web) e oferece um alto nível de robustez. O que significa robustez realmente? Em primeiro lugar, as características mecânicas precisam ser consideradas: Os módulos foram projetados para uso em uma faixa de temperatura de -40 °C a + 80 °C. Também é possível obter medições que passam pelo ponto de orvalho, porque os módulos estão completamente selados para que não haja condensação no interior. Os módulos SomatXR têm o grau de proteção IP65/67 e são à prova de choques até 75 g (de acordo com o padrão militar 202G). Estes são apenas (alguns) padrões mecânicos. A robustez em termos de segurança de software e dados é pelo menos tão importante quanto.
Registrador de dados SomatXR CX23-R para testes autônomos
O gravador de dados SomatXR CX23-R para testes não supervisionados, executa um sistema operacional estável. O formato de dados em si também é altamente robusto porque não usa sequências de armazenamento. Mesmo que os dados ainda estejam sendo enviados para o gravador, a primeira parte da medição já pode ser baixada. Além disso, a interface da Web também fornece segurança. Os dados podem ser acessados de qualquer lugar, independentemente do número de usuários que acessam os dados ou o sistema operacional que usam
Registrador de Dados SomatXR CX22B-R para Testes interativos de Veículos
O gravador de dados SomatXR CX22B-R , por outro lado, foi projetado especificamente para testes interativos de veículos. O software de medição catman é pré-instalado no gravador e os dados são armazenados no formato .bin. Convertê-lo para outros formatos também é fácil. O CX22B-R adquire dados dos módulos SomatXR usando uma conexão Ethernet. O FireWire permite simultaneamente que o gravador de dados seja usado como um gateway para a transmissão direta de dados para o PC. Sistemas de medição centralizados e distribuídos podem, assim, ser implementados.


Encarando vários requisitos de teste
Sistemas amplificadores modernos combinados com software permitem a realização de testes mecânicos de veículos e máquinas significativamente mais eficientes, mesmo em condições extremas de uso, como demonstrado pelo SomatXR. Há outro ponto que precisa ser considerado - a modularidade ou flexibilidade do sistema. Um sistema amplificador de medição flexível e eficiente deve ser adequado para uso em muitos testes diferentes, ou seja, para testes de componentes de pequena escala durante o estágio de desenvolvimento com volumes de canais relativamente baixos e testes em larga escala de sistemas completos. Isto significa que um sistema amplificador deve ser capaz de ser aprimorado e adaptado a demandas crescentes.
O SomatXR atende a esse requisito devido ao seu design modular. Cada módulo amplificador pode ser conectado individualmente a um PC e controlado, por exemplo, com o catman ou outro software amplificador de medição. Além disso, também pode ser combinado com vários módulos SomatXR para fornecer um sistema completo que facilita a transferência de dados através de um PC ou de um gravador de dados. Além disso, os módulos SomatXR podem ser integrados ao sistema amplificador universal QuantumX. Fontes de dados adicionais, como GPS, câmeras e fieldbuses, podem ser facilmente conectadas e os sistemas de automação de testes podem ser controlados via saídas analógicas ou EtherCAT.
Conclusões: o que realmente importa nos testes móveis
O teste de componentes e veículos desempenha um papel vital - no entanto, ele não deve atrasar o processo de desenvolvimento, mas precisa acompanhar os ciclos acelerados. Neste contexto, selecionar o sistema amplificador de medição correto e o software correspondente é a chave para enfrentar esse aumento de eficiência. O sistema de aquisição de dados robusto SomatXR forma a espinha dorsal de configurações de testes de ponta devido à sua interface web, software de análise integrado, incorporação conveniente de fontes de dados externas, suporte a bancos de dados de sensores, TEDS, parametrização offline e conceito modular.r concept.