A importância das medições de torque

O torque é uma medida mecânica vital para a indústria de construção de máquinas, mas essa medida também é relevante em algumas outras aplicações. A medição precisa do torque é exigida por muitas indústrias, um exemplo são os usuários e fabricantes de bancadas de teste, para vários testes.

Há também uma exigência de que os motores modernos tenham desempenho mecânico aprimorado, aumentando sua velocidade de rotação e maior precisão em várias áreas, incluindo medições de eficiência.

Há agora um desenvolvimento contínuo em medições de torque, que considera os avanços constantes nos vários campos de aplicação. O princípio de projeto original dos eixos de torque ainda é empregado para aplicações específicas, no entanto, a gama completa de transdutores da HBM agora inclui medição de torque com eixo e flange.

Houve muitos avanços no projeto de transdutores de torque, incluindo transdutores de torque sem contato que envolvem a transferência de energia do estator para o rotor e a transmissão de sinais de medição.

A importância do torque como uma grandeza medida

O torque é uma medida significativa em uma variedade de aplicações, incluindo turbinas a gás com, por exemplo, 50 kN.m de torque nominal de 8000 min–1 e uma potência mecânica de mais de 40 MW ou bancos de teste de Fórmula 1 com torque nominal no intervalo de até 2 kN.m com velocidades> 20.000 RPM. O torque é uma medida importante em quase tudo, incluindo as tampas de rosca nos frascos de medicamentos e, para muitos produtos, as tolerâncias permitidas são obrigatórias.

A indústria automotiva se depara com a demanda dos consumidores por veículos que ofereçam menor consumo de combustível, maior segurança operacional, maior confiabilidade e altos níveis de conforto. Esta demanda e exigências legais ainda mais rígidas para emissões mais baixas resultaram na necessidade de técnicas metrológicas e de teste.

Os dados necessários agora precisam ser adquiridos de forma precisa e reprodutível, e o torque é uma das medidas críticas, especialmente para o desenvolvimento de motores de combustão e transmissão. Isso também afeta o aumento dos testes em mobilidade eletrônica. Em combinação com a velocidade de rotação, isso permite que a potência mecânica seja calculada.

Anteriormente, para as bancadas de teste do motor, a medição era realizada usando dispositivos de frenagem com capacidade de medição, mas agora é mais comum realizar a medição de torque em linha usando transdutores de torque rotativos.

O uso de transdutores de torque rotativos é mais comum, pois os processos são dinâmicos e a interação entre os mecanismos é uma consideração cada vez mais importante para a otimização.

Transdutores de Torque da HBM

A HBM é líder no mercado mundial de transdutores de torque. Temos mais de 50 anos de experiência na medição elétrica de grandezas mecânicas. As equipes de serviço da HBM ainda recebem transdutores de primeira geração para testes, revisão ou calibração.

A HBM foi credenciada como um laboratório de calibração DKD para a medida de força em 1977, tornando a HBM o primeiro laboratório de calibração aceito no DKD (German Calibration Service). O credenciamento para medida de torque foi concedido em 13 de julho de 1990, o que tornou a HBM a única autoridade de calibração para torque na Alemanha por muitos anos.

A HBM agora oferece uma ampla gama de etapas de calibração no DKD; de 2 N.m até 400 kN.m . Nosso equipamento tem um nível extremamente alto de precisão devido a um sistema de alavanca de massa onde a força é diretamente gerada pela ação de uma massa no campo gravitacional da Terra. Além disso, máquinas de calibração com o uso de transdutor de referência fazem parte do nosso laboratório. Além disso, em 1986 a HBM foi a primeira empresa na Alemanha a ser acreditada de acordo com a ISO 9001, e isso foi seguido em 1996 pelo credenciamento da ISO 14001.