arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Integridade estrutural See All Vibração See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Eletroacústica See All Ruído ambiental See All Identificação da Fonte de Ruído See All Ruído do produto See All Potência Sonora e Pressão Sonora See All Ruído de passagem de veículos See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

A integração das células de carga digitais da HBM em uma máquina de embalagem tipo stick pack garante a precisão no preenchimento do sachê

A INVpack, uma empresa que faz parte do Grupo Inever, projeta e fabrica a mais ampla gama de máquinas de embalagem de enchimento e vedação de formato vertical de múltiplas camadas (VFFS) para embalar pacotes e sachês em suas instalações em Argentona, Barcelona (Espanha), para os setores alimentício, farmacêutico, de cosméticos, nutracêuticos e de laticínios. Colaborar com um cliente significa que cada máquina deve fornecer uma solução sob medida que atenda a todas as suas necessidades.

Em um mercado em constante evolução, a INVpack combina experiência e inovação para enfrentar desafios e otimizar o preenchimento usando as melhores configurações possíveis. Um exemplo de seus mais recentes desenvolvimentos personalizados é uma máquina de embalagem de 10 vias para um fabricante americano de suplementos alimentares.

Esta máquina inclui dez células de carga digitais HBM FIT7A (uma por faixa) que permitem que o controle de peso seja integrado à própria máquina e opere em uma velocidade estabelecida. Como Manuel Martínez, Gerente de Produção da INVpack apontou, “Quanto melhor o processo de colocação e remoção do produto, mais preciso é o enchimento, o que, portanto, torna o produto melhor.”

Problema

A INVpack é um dos principais fabricantes de máquinas de embalar e selar de forma vertical multicamadas (VFFS) para pacotes e sachês. Essas máquinas fornecem confiabilidade e garantem uma medida precisa do peso do pacote. Eles agora enfrentam o desafio de implementar sensores que podem operar a uma velocidade predefinida sem qualquer tipo de falha.

 
Solução

Um dos mais recentes projetos personalizados da INVpack se beneficia do desempenho das células de carga digital HBM FIT7A, permitindo que o sensor seja colocado dentro da própria máquina, controlando assim cada saquinho imediatamente após o enchimento.

 
Resultados

Graças às células FIT7A, a INVpack agora pode oferecer precisão e velocidade de processamento aprimoradas, bem como reduções no custo e no desperdício. Em caso de erro no peso esperado, o pacote é imediatamente descartado. Esta resposta rápida garante economia em termos de produtos e embalagem.

Instalado dentro da máquina

As células FIT7A controlam o peso de cada sachê imediatamente após o enchimento e, se houver um erro no valor esperado, o sachê é descartado, economizando, assim, materiais e embalagens.

Outros sistemas agrupam vários pacotes ou sachês e os pesam fora da máquina usando uma balança. No caso de uma emergência, uma vez que estes sachês intermediários já foram feitas, não há outra alternativa senão descartá-los junto com as perdas econômicas que elas acarretam.

Por outro lado, células de carga de 3kg FIT7A com interface CANopen garantem que o distribuidor de líquido ou sólido e toda a máquina funcione de acordo com as especificações e minimiza a taxa de descartes e desperdício através do controle de feedback de enchimento.

Manuel Martínez acrescenta:

“Os produtos da HBM também fornecem uma integração simples e implementação de inteligência nas máquinas, preços competitivos e excelente suporte técnico, que é exatamente o que nossos clientes exigem de nós.”

null
null
null

Software de parametrização e análise

Se tudo isso não bastasse, as unidades FIT7A incluem o software gratuito PanelX que simplifica as tarefas analíticas e de parametrização. Por exemplo, pode analisar graficamente o tempo de pesagem disponível por ciclo de enchimento para aproveitar ao máximo o processo de pesagem

Esta nova máquina para o fabricante de suplementos dietéticos também se beneficia da tecnologia INV-Care, protegendo o produto e facilitando a integração dos processos de fim de linha e pick and place. Da mesma forma, o design INV-Easy abriga benefícios de limpeza e manutenção.

Colaboração futura

Pelas razões expostas acima, INVpack e HBM estão planejando colaborar para oferecer projetos completos que se adaptem às necessidades específicas de cada cliente. As células FIT7A não são os únicos produtos adicionados às máquinas da empresa do Grupo Inever. Os modelos FIT5A e PW6D+PAD, juntamente com outras soluções, trabalham de forma precisa e eficiente em uma ampla variedade de máquinas de embalagem e preenchimento vertical.

null
null
null

Conformidade com os requisitos mais rigorosos

As células de carga de última geração da HBM, com uma classe de precisão C4 de acordo com OIML R60, oferecem muitos outros recursos que atendem aos requisitos exatos nos setores de alimentos e farmacêuticos, como construção em aço, proteção IP66 até o conector e filtros avançados para reduzir interferências mecânicas e elétricas.

Assista a máquina stick pack em ação

Este vídeo mostra o resultado bem-sucedido do projeto. 

Utilizando as unidades FIT7A e o software PanelX, a INVpack desenvolveu uma máquina de embalagem tipo stick pack de 10 vias capaz de realizar a pesagem precisa e embalagem a uma velocidade apropriada.

Sobre a INVpack

Fundada em 2003, a INVpack projeta e fabrica máquinas de preenchimento e selagem vertical multicamadas (VFFS) para stick packs e sachês. A sede da empresa está localizada em Barcelona, na Espanha, com uma filial em Chicago (EUA) e parceiros colaboradores em mais de 50 países. forneceu mais de 450 máquinas em todo o mundo.

Com a mais completa gama de máquinas stick pack no mercado e com uma antecipação bem-sucedida das demandas tecnológicas, esta empresa do Grupo Inever concentra seus recursos no desenvolvimento de relacionamentos diretos e personalizados com clientes nos setores alimentício, farmacêutico, nutracêutico e setores lácteos.

Produtos relacionados

No more result to load