Configuraciones flexibles e inteligentes para pruebas en estructuras de hormigón
El laboratorio de la Aarhus University School of Engineering ofrece instalaciones experimentales a todos los estudiantes de ingeniería de la ciudad danesa de Aarhus. El número de estudiantes ha aumentado y también lo ha hecho la demanda de plazas en el laboratorio. Por este motivo, el laboratorio necesita una solución de adquisición de datos de medición flexible einteligente, que permita llevar a cabo el máximo número posible de experimentos. HBM ha suministrado distintos equipos, entre ellos cinco unidades Quantum MX840A y diferentes transductores. Todo el material cumple los requisitosde los laboratorios de ensayos más avanzados.
Los estudiantes utilizan el laboratorio de hormigones de la Aarhus University School of Engineering para llevar a cabo experimentos estáticos y dinámicos sobre estructuras de hormigón. La Aarhus University School of Engineering imparte todos los estudios de ingeniería que existen en la ciudad danesa de Aarhus. El laboratorio se encuentra en proceso de ampliación y el número de estudiantes que necesitan utilizarlo aumenta cada día.
Los experimentos estáticos se llevan a cabo en diferentes tipos de estructuras y pueden consistir en ensayos de fractura de vigas de hormigón armado tradicionales y de otros tipos de estructuras que, en ocasiones, requieren equipos de medición adaptables. Por todo ello, el laboratorio necesita contar con equipos de medición que resulten fáciles de utilizar en muchos contextos distintos y en todo tipo de configuraciones. De esta manera, los estudiantes puedan llevar a cabo un amplio espectro de experimentos sin que el laboratorio tenga que invertir en equipos variados.
Flexibilidad y uso universal
Para cubrir las necesidades de adquisición de datos de un gran número de transductores y sensores, el laboratorio de hormigones ha comprado a HBM cinco unidades QuantumX MX840A así como 24 sensores de desplazamiento. Para el laboratorio, una de las principales ventajas del sistema de adquisición de datos QuantumX MX840A radica en que permite recopilar datos de transductores con distintas tecnologías. Por ejemplo, sensores de caudal, células de carga, galgas extensométricas, acelerómetros y otros equipos de medición.
Gracias a su flexibilidad, la unidad QuantumX se puede utilizar de manera universal en los numerosos experimentos del laboratorio. Además, QuantumX MX840A es compatible con equipos de distintos fabricantes. Ese fue otro de los factores clave para seleccionarlo. El responsable de la organización y el funcionamiento del laboratorio, el ingeniero electrónico Jørgen Holm, explica:
“La unidad QuantumX MX840A se adapta a nuestros requisitos de flexibilidad y se puede utilizar con transductores muy variados de diferentes fabricantes. Esto nos da una gran libertad. La enorme flexibilidad que nos brinda QuantumX nos facilita el trabajo de adquirir un conjunto completo de datos a partir de una misma configuración experimental”.
Fácil configuración de instalaciones experimentales
Puesto que existe una lista de espera de estudiantes para utilizar las instalaciones del laboratorio, es imprescindible que las instalaciones se puedan montar de manera rápida y sencilla, y que los experimentos se lleven a cabo con un alto grado de precisión desde el principio. Eso también plantea exigencias importantes a los equipos de medida.
“Otro de los motivos por los que elegimos QuantumX MX840A es que se trata de una unidad muy inteligente, con la que resulta muy fácil trabajar. Podemos calibrar el sistema con ayuda de la función TEDS, lo que implica que podamos utilizarlo con nuestros equipos más modernos... y con los que tengamos en el futuro. De este modo, la configuración de una instalación experimental resulta un proceso sencillo y preciso”, afirma Jørgen Holm.
Una apuesta segura para la enseñanza
El laboratorio de hormigones ya tenía experiencia previa con los sistemas de adquisición de datos Spider8 y Catman Easy de HBM; por eso mismo, están muy satisfechos de haberse actualizado a la nueva generación de sistemas QuantumX:
“No es la primera vez que utilizamos equipos de HBM. Siempre hemos estado satisfechos con sus resultados, pero vemos mejoras significativas en nuestras nuevas unidades QuantumX, tanto en lo que respecta al software como a las prestaciones de los equipos físicos. Este nuevo sistema es mucho más potente que las anteriores unidades de adquisición de datos de HBM”, dice Jørgen Holm.
En otras palabras, el laboratorio de hormigones ve QuantumX como una apuesta segura para crear las mejores condiciones posibles en las que formar a los ingenieros del futuro.
Desafío
El laboratorio de hormigones de la Aarhus University School of Engineering está ampliando sus instalaciones a medida que crece el número de estudiantes. Necesita contar con equipos de medición flexibles e inteligentes que se puedan configurar de forma sencilla en función de las necesidades.
Solución
El sistema de adquisición de datos QuantumX MX840A de HBM utiliza TEDS para calibrar diferentes transductores de HBM y de otros fabricantes, y es compatible con los equipos de medición más avanzados. El laboratorio también emplea el software Catman de HBM.
Resultado
El laboratorio confía en las unidades QuantumX le sirvan para trabajar con los transductores actuales y con los que aparezcan en el futuro. También espera que facilite a los ingenieros del futuro la configuración de instalaciones experimentales de manera sencilla, rápida y precisa.