La pratique démontre que des capteurs de pesage de plus petites capacités nominales sont souvent plus fréquemment surchargés que les capteurs ayant des portées plus grandes, un capteur de pesage d'une capacité maximale de 20 kg peut être sensiblement endommagé simplement par une clé tombant dessus.
Le concepteur peut également réaliser et mettre en œuvre leurs propres protections contre les surcharges pour une série de géométries de capteur de pesage. La figure 1 montre une proposition concernant une conception de protection pour le peson Z6 de HBM. Le débattement / déflexion possible du capteur de pesage est limité ici par une butée mécanique.
Le déplacement (évalué) nominal donné dans la fiche technique décrit la valeur de déformation du capteur de pesage à sa portée nominale. Le déplacement possible dépend du type de capteur et de sa portée maximale. Il peut être limité par une butée mécanique à 120 - 150% du déplacement nominal afin d'empêcher une surcharge sur le peson.
La butée est ajustée ici avec des cales demesure. En effet, comme les déformations décrites sont très faibles, dans la pratique seulement plusieurs millimètres, il s'est avéré que des vis à filets fins peuvent convenir. On recommande également que l'espace entre le capteur et la butée soit protégé contre toutes saletés ; parce que le dépôt de saleté peut devenir également une cause d’erreurs de mesure car agissant sur la déflexion du peson.
Le déplacement pourrait être différent à celui indiqué dans la fiche technique si la structure d’appui du capteur n’est pas assez rigide. La protection contre les surcharges agit souvent trop tôt parce que le plat de support se plie. L'espace entre le capteur et la butée doit alors être augmenté. Il est plus judicieux que l'utilisateur puisse charger le dispositif de pesage à la capacité maximum et régler l’espace de butée de 0.05 à 0.1 mm.