Innovativ: Direkte Integration eines HBM-Drehmomentsensors in Getriebesysteme für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Der spezielle Sensor T40HS ermöglicht die präzise Messung eines Drehmoments von 1000 Nm mit einer Genauigkeit von 0,05% in anspruchsvollen mechanischen und thermischen Umgebungen mit sehr hoher Drehzahl.
Wenn ein Projekt es verdient, als „innovativ“ bezeichnet zu werden, dann ist es dieses gerade von BCSA und HBM durchgeführte Projekt. BCSA ist auf mechanische Kraftübertragungssysteme für anspruchsvolle Anwendungen bezüglich Drehmoment, Drehzahl, Präzision, Robustheit und Langlebigkeit spezialisiert.
Vor etwas mehr als einem Jahr hat das französische Unternehmen mit etwa dreißig Mitarbeitern an einer Ausschreibung zur Realisierung eines mechanischen Getriebesystems für einen Prüfstand für F&E im Bereich Luftfahrt teilgenommen. Die Crème de la Crème der Prüfstandshersteller bewirbt sich, um den Zuschlag für dieses Geschäft zu erhalten, das für einen chinesischen Endkunden bestimmt ist. Wenn BCSA sich dabei durchsetzt, dann deshalb, weil BCSA eine neuartige technische Lösung anbietet, die in der Integration eines Drehmomentaufnehmers in das Innere des Getriebes besteht.