Sensori Ottici per materiali leggeri
Aumenta l'impiego dei materiali leggeri nelle applicazioni aerospaziali ed in altri settori quali l'ingegneria del traffico e delle costruzioni, l'ingegneria meccanica e la generazione di energia. In particolare risulta che la tecnologia dei compositi a fibre permetta una grande riduzione del peso.
Sono in continuo aumento i tentativi di implementare la tecnologia dei sensori, sia nella continua valutazione delle sollecitazioni/temperature meccaniche che nella rilevazione dei guasti, allo scopo di incrementare la sicurezza ed il periodo di garanzia.
Essendo molto alto il numero dei punti di misura da monitorare in un aeroplano, è necessario che il concetto sensori sia in grado di interagire propriamente con la trasmissione delle informazioni e la gestione dei dati.
Date le piccole dimensioni, la conformità del materiale e l'immunità dalle interferenze elettromagnetiche, la tecnologia di misura con fibre ottiche assume particolare significato in quest'area.
Nel contempo si può ridurre la complessità dell'intero sistema di misura per la trasmissione dei dati di tutti i punti di misura collegati mediante una sottile guida d'onda, ottenendo l'incremento della stabilità e della disponibilità.