革新的な電動モータのための最新テストベンチコンセプト
業界の革新をリードするSchabmüller社は永久磁石同期電気モータも市場に投入しています。この新型駆動システムは冷却部のコンセプトを変えずに非同期モータと同じレベルの電力を生成できます。しかも必要な設置スペースは低減できます。また仮に冷却部の最適化や改良を行えば、その効果は比較にならないほど上がります。これを達成するために、同期モータは高い要件を満たす必要があります:それはつまりパワフルで、エネルギー効率がよく、入出力のエネルギー変換効率が最適化されているということです。高精度な最新の電動モータ試験を実施するため、Schabmüller社はHBMの技術エキスパートと協力して、新たな電気駆動系用テストベンチの最適化に取り組みました。
"PerceptionとLabVIEWは、インタフェースを介して非常に簡単に接続できます。このため当社はデータ収集システムGenesis HighSpeedとPerceptionソフトウェアとの組み合わせをLabVIEW開発環境に加えて選択しました"
Schabmüller社の開発エンジニアStefan Lauck氏はそう述べています。 Perceptionソフトウェアのセンサデータベースのおかけで計測システムには電流センサや電圧計、トルクセンサなど幅広い種類のセンサを接続できます。 USBデバイスをコンピュータに挿入することもプラグ&プレイで接続することも容易です。 電気計測部として振動センサを接続することもできます。テストベンチのセットアップ時間とリソース削減につながります」
Schabmuller社のテストベンチは、同期したシステム構成鵜品感の電力-エネルギー変換効率を短期的かつ連続的に精度よく把握するために使われています。また耐用年数や部品信頼性を確認するためにさまざまな計測作業にも活用されています。 Schabmüller社の技術エキスパートは、回転速度とトルクを計測しながらモータ効率/損失マップを生成し、その計測データに基づいて縦軸と横軸方向のインダクタンスを把握します。 さらに最大の機械負荷での寿命予測を行っています。 また長時間の熱実験では、長期運転や一定間隔での運転によりモータにかかる負荷パターンの把握も行っています。「電動モータの寿命は少なくとも50,000時間です」とStefan Lauck氏は説明しています。