鍛造・鍛圧/プレスモニタリング成功事例:プレス機のフェイルセーフ監視と効率化を推進する最新型計測技術
歩留り改善をめざす鍛圧鍛造工程の高精度モニタリング(プレスモニタリング)はますます重要性を増しています。一方プレス機メーカーは技術的な課題やコスト増に直面しています。顧客の多くは、プレス機のさらなる高速化と高度化を求めています。プレス機の改良には、検査・計測用機器の活用が鍵になります。例えば、非常にコンパクトで高精度のフォースシャントによる計測法を使用したり、高機能の計測用電子機器を適所に導入したりするなどして、力を正確に測定することは極めて重要です。これにより、設備の更新と既存設計のアップグレードを簡素化して費用を抑えることができます。