光ファイバ式ひずみセンサは設置が簡単で電磁気の影響を受けず、爆発性の高い雰囲気でも使用できますが、高精度な計測値を得るには適正なインテロゲータを使用することが重要です。
大規模なセンシングネットワークに適したHBM FiberSensingのインテロゲータは、信頼性の高いソフトウェアインタフェース経由で24時間365日継続して静的および動的な計測モードで、正確で高分解能な計測値を提供します。
catmanソフトウェア との互換性 により、光ファイバ式/電気式を混合して使用するハイブリッド計測を容易に管理できます。
HBMのFiberSensingのインタロゲータは、標準、ラックマウント、ポータブルの3タイプで提供されています。詳細については、以下の設置型BraggMETEまたはポータブルBraggMETERのいずれかを選択してください。