過充填防止 - 高い信頼性で充填量を判断 過充填防止 - 高い信頼性で充填量を判断 | HBM

過充填防止 - 高い信頼性で充填量を判断

実際の製品パッケージ中に充填されている量は、多少変動していますが、変動の規定量に対する許容量は法律で世界的に規制されています。しかし過剰な充填は利益を減少させるので、食品メーカーは現行の規則の範囲内で、製品の充填量を最適化する努力をしています。このため充填量の制御を高い信頼性で行うことが非常に重要になります。重量計を使用した充填量制御は液量レベル測定や液流量測定などの一般的方法に比べ、多くのケースで明らかに優れています。


液量の決定では、流量測定法や様々な種類の液量レベルセンサを使用した方式が普及している方式です。容器の容量変動、充填物の物理的特性(粒子含有量、粘度、電導性)の違いが、充填結果に影響しないので、重量式充填の原理は優れていますが、特に、高精度が必要な場合や微生物の影響に敏感な製品の充填などの場合に当てはまります。重量制御式の充填法はセンサが食品や製品に接触しないため、最適な衛生状態が保たれ、かつ異物の混入も減少します。


 

過充填防止

 

重量測定技術により、製品の種類やパッケージのタイプに関係なく、充填量が迅速で正確に決定できます。重量式充填量制御は法規制の順守とコスト効率の最大化を同時に行います。これは重量式により製品の充填を規定量の最下限値のみで行うことができるからです。過充填防止によるコスト削減が可能になります。オリーブオイル、化粧品、アイスクリーム、アルコール類などの高品位製品の充填に特に理想的です。さらに衛生の観点からも、この方式は理想的とも言えます。センサと充填材量が接触しません。

全ての要求を満たす重量測定器

HBMには広範な種類の重量測定技術の製品があり、安全で高い信頼性を持つ充填量制御に使用できます。 たとえば、洗浄が簡単なロードセルW25や、衛生的な無菌充填用ロードセルPW27です。両製品とも、特に食品産業用に開発されました。ATEX認定証付きのHBMロードセル全製品は可燃性の気体やガスの充填に理想的です。また、多くのHBM製品は、マシン制御系に組み込むことができます。例えば、電子制御のデジタル式ロードセル、アナログ出力のアナログ式ロードセル、外部アンプと組み合わせたデジタルインタフェースなどです。

中国のボトリング工場 - HBMのFITを使用

中国の酒造ボトリング工場は、重量計測技術に基づく高信頼性の充填量制御の一例です。高級で非常に高価な飲料品が磁器製のボトルに充填されています。すべてのボトルの重量がわずかに違います。デジタルハメチックシールのロードセルFIT®/5が、高湿度な環境で安全性と高信頼性を保ちながら、充填量を常に一定に保っています。