arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais
Da realidade à modelagem: Teste de blocos de concreto em uma centrífuga

Resultados confiáveis a 150G: O QuantumX é usado para aquisição de dados em uma centrífuga geotécnica

Terreno seguro sob os nossos pés - isso é o que todos nós queremos. No entanto, o solo é composto de muitos componentes diferentes e os processos altamente dinâmicos que podem ocorrer no solo podem desestabilizar edfícios e instalações de infraestrutura de uma forma muito perigosa. Centrífugas geotécnicas facilitam a modelagem realista das relações complexas dos processos de tensão e deformação sob carga no solo. No entanto, a aquisição de dados mensurado com segurança é tão importante quanto a própria centrífuga. Por esta razão, os engenheiros da Universidade de Pretória confiaram no sistema de aquisição de dados QuantumX da HBM que é usado em combinação com a sua moderna centrífuga geotécnica. Construindo a ultra-moderna linha ferroviária "Gautrain" que liga as metrópoles sulafricanas Pretória e Joanesburgo, os engenheiros estavam enfrentando um grande problema: No sul da Pretória, a rota do trem atravessa uma paisagem cárstica caracterizada por alicerce de dolomita propensas à formação de buracos. Para permitir a construção um viaduto com segurança neste subsolo difícil, experimentos complexos de sobrecarregamento de grande escala tiveram de ser realizados envolvendo a montagem de mais de mil blocos de concreto pesados com dez toneladas cada um, a fim de explorar a rigidez do solo acima de potenciais buracos.

Centrífuga Geotécnica

Uma vez que os resultados dos testes de grande escala eram altamente variáveis, o comportamento das pilhas de blocos de concreto foi estudada mais detalhadamente no Laboratório de Centrífuga da Universidade de Pretória, inaugurado oficialmente em junho de 2012.

O laboratório é um dos institutos mais tecnicamente avançados neste campo em todo o mundo - e tem destaques técnicos excelentes para oferecer: A centrífuga, fabricado pela empresa francesa Actidyn, é capaz de acelerar uma massa com peso de até uma tonelada 150 vezes a gravidade da Terra (150G). Esta aceleração extremamente alta é necessária para permitir que as tensões e deformações complexas que ocorrem no solo sejam simuladas tão realisticamente quanto possível.

Dados de diversos transdutores e sensores

Tais experimentos complexos também requerem aquisição contínua de muitos parâmetros e grandezas de medição diferentes. Além de câmeras usadas na velocimetria por imagem particular, atuadores e sensores diferentes foram integrados à centrífuga para medir:
  • Deslocamento usando LVDTs, potenciômetros, sensores de deslocamento a laser e scanners
  • Pressão usando transdutores hidraulicos de pressão para a medição da pressão no solo
  • Força/Peso usando células de carga baseadas na tecnologia strain gage
  • Temperatura
O Sistema QuantumX da HBM é utilizado para aquisição de dados. O QuantumX demonstra seus pontos fortes, em especial quando muitas grandezas de medição diferentes precisam ser adquiridas - mesmo quando diferentes tecnologias de transdutor estão envolvidas. Mais do que qualquer outro sistema de aquisição de dados, o QuantumX convence através da excelente versatilidade e flexibilidade de uso. O sistema Advanced Plug & Measure permite que transdutores baseados em tecnologias diferentes possam ser facilmente conectados aos módulos QuantumX – e você pode começar a medir imediatamente. O sistema de aquisição de dados de medição não requer qualquer ajuste ou configuração complexa. Os seguintes módulos QuantumX garantem medição confiável na centrífuga geotécnica: Cabos Ethernet e de fibra óptica, com 1 GB de transferência são utilizadas para transmissão de dados.

Muitas Vantagens de Experiências Usando Centrífugas

Esta configuração geral de teste profissional, que oferece muitas vantagens para os engenheiros da Universidade de Pretória, permite a modelagem de problemas complexos em 3D, utilizando meios simples. Engenheiros podem observar com precisão os eventos físicos reais e processos mecânicos - ao mesmo tempo que se beneficiam de um equipamentos de aquisição de dados confiável.