arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Um helicóptero no banco de ensaios: HBM ajuda a Marenco Swisshelicopter a tirar a aeronave Skye SH09 do solo

Quatro anos da prancheta de desenhos até um vôo de testes bem sucedido. Mais dois anos até entregar os primeiros dez helicópteros para clientes em 2016. Este é o cronograma ambicioso da Marenco Swisshelicopter (Marenco) para o helicóptero modelo Marenco SKYe SH09.

Esta aeronave é o primeiro helicóptero desenvolvido e fabricado na Suíça e é um desenvolvimento completamente novo: um helicóptero leve, com um motor (single engine), diversas aplicações e uma fuselagem em composto de fibra, que é única no mercado.

Projetar um modelo tão inovador foi um desafio à equipe de desenvolvimento do SKYe SH09, exigindo todas as suas habilidades. A equipe também precisava de parceiros de confiança que poderiam ajudá-los a fazer seu sonho de voar uma aeronave de origem suíça uma realidade. Para suas necessidades de medição, a Marenco encontrou a HBM com parceiro ideal, que forneceu tecnologia de medição confiável, conhecimento e paixão necessários para ajudar o Skye SH09 a se tornar uma história de sucesso.

Skye SH09 - construído a partir do zero

Marenco Swisshelicopter tinha a ambição de nada menos que o desenvolvimento de um helicóptero totalmente inovador na classe 2,5 ton - e em tempo recorde. O desenvolvimento começou em 2010. A entrega dos primeiros helicópteros para clientes está prevista para 2016. A equipe de desenvolvimento começou a partir do zero. Não haviam modelos anteriores para se usar como referência e o mercado não oferecia nenhum produto similar. Para atender os clientes mais exigentes, o Skye SH09 define novos padrões em sua classe em termos de alta performance, emissão de ruído, relação custo-benefício e variedade. Isto é possível através da combinação de um motor poderoso com uma fuselagem de helicóptero única no mundo, feita inteiramente de carbono, que também pode ser facilmente adaptada para uma vasta gama de requisitos.

Definindo um patamar elevado para medição de segurança

Tendo estabelecido padrões elevados para o primeiro helicóptero suiço já produzido, a Marenco também definiu requisitos para seus parceiros de projeto para garantir a entrega em 2016. A empresa precisava de equipamentos de teste precisos para avaliação de segurança, para que pudesse receber um certificado de tipo da Agência Européia para a Segurança da Aviação (EASA) e sua parceira americana, a Federal Aviation Administration (FAA). Este certificado afirma que o projeto de fabricação da aeronave é seguro. Era, portanto, essencial escolher uma tecnologia de medição confiável, capaz de entregar resultados precisos. A equipe de desenvolvimento da empresa tinha usado soluções HBM no passado e tiveram experiências positivas. Por isso, a Marenco optou pela HBM para medir deformação, forças e torque com sua tecnologia de medição robusta e confiável.

Soluções para toda a cadeia de medição, incluindo sensores feitos sob medida

Desde sua escolha, a Marenco tem contado com as soluções em alta tecnologia da HBM em pontos críticos no processo de desenvolvimento de seu helicóptero, principalmente no banco de testes da torre de giro (whirl tower), do motor principal e do rotor da cauda. Três sensores de força U10M na torre de giro medem trações estáticas e dinâmicas, além de forças de compressão do rotor do helicóptero. O maior torque é calculado diretamente dos três sensores de força. O banco de testes para a principal caixa de transmissão usa um sensor digital de torque variável T40B com sistema de medição de velocidade rotacional magnética para aquisição de dados precisos, mesmo em baixas velocidades. A HBM desenvolveu quatro sensores personalizados de três componentes cada para a Marenco. Estes sensores são utilizados para medições dinâmicas de forças do eixo Fz e forças laterais Fx e Fy. Manobras de vôo estáticas podem ser simuladas uma a uma com os sensores de três componentes. O banco de testes para o rotor de cauda inclui o sensor T22 compacto da HBM para aplicações de torque simples, além de um sensor de força S9M, também da HBM. Junto com os sensores de força e de torque usados nos bancos de testes, a Marenco também realiza testes experimentais de componentes usando os strain gages da HBM. Os sensores são colocados nos componentes e, em seguida, são avaliados e analizados pelo poderoso sistema de aquisição de dados da família QuantumX com o  software catman da HBM. As soluções HBM superaram as expectativas das equipes de desenvolvimento da Marenco e a empresa continuará a contar com a tecnologia de medição da HBM conforme avança para a data de entrega das primeiras unidades em 2016 e em direção ao futuro.

Produtos relacionados

No more result to load

O cliente