arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

LGC Automation França: Máquinas de embalagem mais competitivas graças às células de carga da HBM

O mercado para pesagem e máquinas de embalagem é variado, com alguns fornecedores bem estabelecidos que, muitas vezes são grandes e com várias décadas de experiência. A empresa francesa LGC Automation (com base em Isère, perto Chambéry) é exatamente o oposto! A LGC Automation não entrou no negócio de uma forma "leve". Ela é jovem (foi fundada em 2012), mas confia na sólida experiência de seus fundadores Francis Le Garrec e Thierry Cerisay, que têm mais de 25 anos de experiência na concepção, produção e comercialização de embalagens e máquinas de pesagem. Sua análise do mercado levou a desenvolver máquinas de pesagem / embalagens que são orientadas mais especificamente para as necessidades de pequenas empresas e autônomos nas indústrias de alimentos e agricultura. As máquinas da LGC Automation são semi-automáticas, baixo preço e tem funcionalidade e desempenho sob medida para o mercado-alvo: pequenas dimensões, custos de produção baixos, controles manuais, sem necessidade de instalação de ar comprimido e projetos mecânicos e eletrônicos simples. Resumindo, apenas o que é necessário para obter um preço justo! Os modelos-padrão oferecidos pela empresa tem um ou dois funis de alimentação de matéria-prima, sendo os produtos transportados por meio de calhas ou esteiras de transporte e um mecanismo para o enchimento de embalagens diretamente ou através de um balde de vibração. Por isso, é possível colocar uma ampla gama de alimentos nas embalagens, mesmo produtos frágeis (biscoitos, frutas secas, café, frutas, produtos de confeitaria, etc.) e pequenos produtos vendidos por peso.

A célula de carga PW20i torna tudo mais simples

Estas máquinas estão equipadas com um sensor de peso HBM incorporando as células de carga PW20i. O fabricante alemão era o candidato mais óbvio desde o início. Essencialmente, antes de ser co-fundador da LGC Automaton, Francis Le Garrec já projetava pesagem eletrônica e tinha construído uma relação de longo tempo (em torno de 20 anos) com a HBM. Ele foi capaz de observar o quão interessado o fornecedor estava em seus clientes, mesmo os pequenos e mesmo em tempos difíceis, apesar da falta de encomendas potenciais. Esta qualidade de serviço continuou quando a LGC Automation foi fundada. "Percebemos o mesmo nível de suporte, o mesmo nível de apoio para nós quando se estuda as diferentes opções técnicas. Com o equipamento que nos é fornecido para fins de teste, temos a certeza de que escolhemos a melhor solução", explica Thierry Cerisay, gerente da LGC Automation.

Uma célula de carga compacta com interface RS232

HBM oferece toda a cadeia de medição, mas a LGC Automation só estava olhando para o sensor de pesagem. Para o sistema eletrônico de processamento, ela queria usar sua própria placa de circuito que é otimizada em termos de preço e desempenho. Quanto ao display e interface do usuário, são fornecidos por meio de um tablet com tela de toque no modo Bluetooth. A escolha da célula de carga levou à PW20i, que é otimizada para aplicações de pesagem dinâmica. Este sensor satisfaz os requisitos de enchimento de embalagens que vão de algumas dezenas de gramas a 1,5 kg, com imprecisão de medição na ordem de um grama. Os requisitos de medição não são muito precisos, foi mais os "extras" que tenderam a decisão a favor da PW20i. "Desde o início, queríamos ter uma interface RS232 para que pudéssemos conectar a célula à nossa placa de circuito. Em segundo lugar, nós precisávamos de um produto pequeno, que se encaixasse bem com nossas máquinas compactas. Finalmente, precisávamos de um produto que fosse corretamente protegidas contra sobrecarga ", explica Thierry Cerisay. A PW20i cumpre todas estas condições. Também é fácil de encaixar, com dois parafusos para fixá-la para a estrutura da máquina e dois parafusos para fixar a placa. A proteção contra sobrecarga é uma exigência, já que a placa de ensacamento pode ser exposta a choques, como por exemplo, como resultado de erros do operador. Esta proteção é construída dentro da PW20i e, portanto, tornou possível montar a placa de ensacamento diretamente na parte superior da célula, sem ter de fornecer uma proteção mecânica adicional. A PW20i não exige que a medição seja processada eletronicamente. Devido à sua alta freqüência de ressonância, não há necessidade que filtros eletrônicos ou medidas de redução sejam aplicadas. O grau de proteção IP65 da PW20i também é um bônus, uma vez que permite a adaptação direta sem uma placa de proteção (sabendo que os produtos manipulados pela máquina não precisam ser lavados com jatos de água de alta pressão). Por último, mas não menos importante, a PW20i é um produto de metrologia com especificações de acordo com os padrões OIML. Tudo é especificado, especialmente erros não-centralizados, onde a embalagem não está centrada sobre a placa. A calibração das máquinas simplesmente requer o uso de padrões de peso, com correções integradas diretamente no sistema eletrônico. No final, há uma série de detalhes sobre a PW20i que LGC Automation utiliza para produzir máquinas simples, operacionais, de fácil uso a preços muito competitivos. Apesar disso, a empresa ainda enfrenta a concorrência asiática em seu nicho de mercado. Graças à sua parceria com a HBM, existem alguns argumentos convincentes para colocar a seus futuros clientes: "Quando vemos as células de carga instaladas em algumas máquinas, não podemos ajudar, mas tenho sérias dúvidas quanto à sua longevidade Em comparação, as células instaladas em nossa máquinas inspiram confiança em todos os sentidos, especialmente porque elas são fornecidas por um fabricante líder com vasta experiência em pesagem, com operações em todo o mundo ", concluiu Thierry Cerisay.

Produtos Relacionados

No more result to load