arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Precisão de um décimo de ponto percentual:

Os desenvolvedores do robô "Geisi" para viticultura obtém sucesso graças à HBM.

Inovação: Robô de viticultura para cultivo em declives íngremes

A Universidade de Geisenheim desenvolveu um novo conceito para trabalho mecanizado em declives íngremes: o robô de viticultura “Geisi”. Geisi terá a capacidade de trabalhar em declives de inclinações de até 70% - controlado remotamente e sem cabos.

A viticultura em declives íngremes moldou o panorama das regiões para cultivo de vinho na Alemanha. Porém, a proporção de declives íngremes cultivados está diminuindo constantemente. Em 2010, ocorreu uma diminuição de 9% da área total sob cultivo. Uma das razões para isso é que o cultivo de vinho em declives íngremes é feito completamente de forma manual – sendo um trabalho perigoso, fisicamente desgastante e de alto custo. O Instituto de Tecnologia da Universidade de Geisenheim, porém, pretende mudar esta situação, facilitando a viticultura que molda a paisagem em declives íngremes. Uma equipe liderada pelo Professor Schwarz se propôs a desenvolver um novo conceito de trabalho mecanizado em declives íngremes: o robô de viticultura Geisi. Diferentemente de equipamentos mecânicos disponíveis para cultivo até o momento, Geisi terá a capacidade de trabalhar em declives de inclinações de até 70% - controlado remotamente e sem cabos. Isso leva a uma significativa economia em custo de mão-de-obra e, ao mesmo tempo, um aumento importante na segurança do trabalho. A longo prazo, este incansável cultivador mecânico de vinhos em declives íngremes também desempenhará tarefas típicas como proteção de safra, adubação e trabalho em folhagem. Além disso, Geisi estará disponível a preços bem menores que os sistemas mecanizados disponíves até o momento para trabalhos em declives íngremes. Para transformar essas metas em realidade, os gerentes de projeto estabeleceram uma parceria com a  HBM: os strain gages e os sistemas móveis e robustos de aquisição de dados Somat eDAQ da HBM são importantes contribuições que permitem que o robô Geisi se mova de forma autônoma e confiável em declives íngremes.
null
null
null

Conceito único para viticultura mecanizada

Os rolos com pinos de tração (spiked rollers), geralmente utilizados em cortadores para declives montanhosos, são a base do sistema multifuncional de transporte e direção que realizam o suporte ao trabalho de pessoas em declives íngremes. Estes rolos possuem uma unidade de tração integrada. Isso garante um centro de gravidade do veículo extremamente baixo, o qual, junto com o excelente encaixe dos rolos com pinos de tração com o solo, é um pré-requisito importante para a operação do Geisi sem cabos em declives extremamente íngremes. Pares de rolos, cada um posicionado um atrás do outro, permitem que esta ferramenta inovadora se mova de forma segura e otimizada em declives. Com essa intenção, a equipe de desenvolvimento primeiramente teve que modificar os controles de direção dos rolos com pinos de tração para permitir o Geisi, com dois ou três eixos, manobrar como desejado.

A tecnologia de teste e medição da HBM é crucial

O sistema de direção da plataforma de trabalho de tração integral nos rolos de pinos apresentou um desafio especial para os “pais” de Geisi. O sistema de movimento de deslizamento com rolos trabalhando com diferentes velocidades rotacionais nos lados esquerdo e direito se mostrou inadequado devido ao forte encaixe dos rolos com pinos de tração no solo. As forças resultantes de manobras durante a realização dos testes eram grandes demais, sendo a carga de material muito grande. Um sistema de direção passivo e articulado sem cilindros hidráulicos com dois rolos cruzados estacionários e dois móveis se mostrou a solução ideal. Ele proporciona deslizamento suficiente e confiavelmente previne a patinação dos rolos não utilizados para direção. Os protótipos foram equipados com sistemas abrangentes de teste e medição para documentação e análise da carga de material durante o uso. Sensores de deformação da HBM foram instalados nos eixos usados como suspensões dos rolos de direção para permitir aquisição tridimensional das forças e momentos ocorrentes. Os dados adicionais que foram gravados incluem coordenadas geográficas (por GPS), assim como comunicação CANbus e inclinação. O robusto e móvel sistema amplificador Somat eDAQ da HBM foi utilizado para aquisição de dados. A informação coletada permite que ao mesmo tempo a velocidade e o deslizamento sejam computados e assim seja implementado o direcionamento preciso, incluindo movimentação segura em curvas.
nullnull

Mais imagens

nullnullnull

Recomendado para você

No more result to load