Precisão é a primeira obrigação em cirurgias com laser oftalmológico

O fabricante TECHNOLAS Perfect Vision acredita na confiança do amplificador PMX em seus equipamentos, já que este sistema fornece valores precisos de medição. Assim, a cada incisão do laser oftalmológico é realizada na exata posição e na profundidade correta.

A cirurgia para visão dura apenas alguns minutos. O médico não precisa usar um bisturi. O paciente pode levantar-se logo após o procedimento e voltar para casa. A visão do paciente é restaurada rapidamente e sem dor. Então, os óculos para leitura podem ser aposentados.

Operações para correção de visão são agora realizadas mais de 120.000 vezes por ano na Alemanha. Um laser com excitação pode ser usado tanto na correção de miopia quanto para hipermetropia, bem como para curvatura da córnea e mesmo hipermetropia relativa à idade.

As tecnologias utilizadas incluem o laser com excitação TECHNOLAS® TENEO™ 317 e a Plataforma com Laser VICTUS® Femtosecond do fabricante Technolas Perfect Vision, que pertence ao Grupo BAUSCH + LOMB.

Uma característica especial do VICTUS® é que o sistema tem um uso praticamente universal. Além da ampla gama de aplicações para córnea, também podem ser realizadas operações para correção de catarata. Os oftalmologistas também gostam da qualidade com que podem trabalhar. Todas as etapas da operação podem ser realizadas perfeitamente com o laser.

Fazendo uma incisão na córnea

É importante, enquanto se prepara para a operação LASIK, que o VICTUS® funcione com extrema precisão devido ao procedimento apresentar grandes desafios para a tecnologia. O laser retira um pequeno pedaço da córnea do olho, como uma camada. A camada é então dobrada para que a córnea possa ser tratada através desta abertura. Após a cirurgia, a camada é fechada novamente. Ela funciona como um curativo natural.

A córnea do olho humano tem uma espessura de apenas 0,5 milímetros. O laser corta a camada superior da córnea a uma profundidade definida pelo cirurgião com uma precisão de µm, então segue a curvatura da córnea com a incisão. Uma grande precisão é essencial nesta área: o cirurgião oftalmologista deve sempre ter certeza da posição exata.

O laser oftalmológico

Strain gages fornecem confiabilidade

Um sistema de sensor que funcione de forma confiável é indispensável para esta aplicação. Ele é usado com o propósito de conectar o equipamento de laser com o olho. Isso é feito com uma “interface do paciente”, consistindo de duas partes: um tipo de lente de contato que é inserida dentro do laser e um grampo de montagem que é inserido dentro do olho. A pressão na qual a córnea recebe do laser através da interface do paciente é controlada com precisão.

Os strain gages (SG) no equipamento indicam se a pressão é mantida constante. O sistema de aquisição de dados PMX da especialista em medições HBM adquire os sinais do sensor e os digitaliza, fornecendo assim ao cirurgião oftalmológico, que está realizando o procedimento, a precisão necessária para trabalhar dentro da faixa de tolerância correta.

O sistema PMX garante que os valores necessários pela TECHNOLAS Perfect Vision GmbH são gerados de forma confiável. A estabilidade da temperatura é particularmente importante neste caso.

Sistema de medição extremamente confiável garantido

Os engenheiros da TECHNOLAS Perfect Vision procuravam especificamente por um fabricante cujo core business é sensores para medição e por um sistema que vem de um ambiente de medição. O PMX da HBM representa tanto precisão quanto confiabilidade graças à tecnologia de frequência portadora a prova de interferência da HBM e detecção automática de sensores via TEDS. A taxa de amostragem é de 19,2kHz/canal, para 16 canais de medição e 32 canais internos de cálculo. Graças à alta largura de banda de medição, os sinais podem ser processados de forma extremamente rápida.

No VICTUS®, um sistema SG triplo redundante grava os sinais e os transmite para o PMX. De lá, são direcionados via um sistema bus para um computador, o “cérebro” do sistema, para análise.

O dado é transmitido por um longo caminho analógico dentro do VICTUS®. Normalmente, isso não é o ideal, uma vez que o ideal é manter distâncias espaciais menores quando se faz análise de sinais analógicos. A digitalização também deve ser posicionada diretamente nos sensores, mas isso não foi possível por razões de espaço. Entretanto, isso não foi problema para o PMX. O amplificador retorna com dados confiáveis, apesar da maior distância.

"Made in Germany" : um critério importante

As funções de segurança fornecidas pelo amplificador também são importantes. Os especialistas da Technolas desenvolveram um conceito de segurança junto com a HBM que incorpora redundância, vigilância e outras funções para monitorar como os componentes funcionam.

Os especialistas da HBM foram informados como implementar a parametrização para que os resultados necessários fossem gerados. Os engenheiros da TECHNOLAS Perfect Vision concluíram que o PMX é um sistema altamente flexível que pode ser adaptados para necessidades individuais de várias formas e tudo funcionou muito bem.

O trabalho se estende para toda uma ampla faixa de medição. Uma boa resolução é importante para toda a faixa, se possível, com baixas forças laterais.

Os engenheiros recebem dados confiáveis do sistema PMX e país de origem do fornecedor também foi um fator na escolha do sistema ideal. A Technolas Perfect Vision queria um sistema testado que pudesse confiar e o selo “Made in Germany” foi um critério importante para este requisito.