4 X 4 – HBM 数字称重传感器用于地秤
位于英国的 Westco 公司, 是一家非常著名的衡器制造商,其主要生产地秤,以及进行衡器的标定.
这就是为何 Princess Yachts, 一家在英国游艇制造商要求提供悬挂在四门起重机的游艇的称重系统. 设计采用了四个小型的地秤甲板, 每个装有4个称重传感器– 因此需要将16个称重传感器的测量数据传送到显示仪表上.
挑战…
挑战面临 三个问题. 第一, 需要进行 四角调整, 第二,四个平台秤每个都可以自己调整. 最后, 有缺陷的称重传感器必须能够在16个传感器中识别出来.
… HBM 解决方案
答案是采用来自HBM的 C16i 数字称重传感器 和 TRADE 软件. 系统的 16 只 称重传感器 可以通过一个共享的 COM 口来操作. 电脑无需安装在测量现场,可以远离现场,例如在办公室.
<l>“通过于模拟系统进行比较" 接线更加简单,安装更加方便,运行也非常好!” (Mark Bazeley, 安装工程师)</l>
数字称重系统的益处
公司主管 Colin Hayman 采用数字系统的原因是因为“可以进行诊断甚至到某个传感器”. 另外, 在安装过程中可以显示不同的安装步骤,以便可以进行监控,例如,计算前两个脚的总重量和后两个的总重量.然后进行比较,只有采用了数字系统你才能体会出方便性. 通过 TRADE 软件, 仅通过一个按钮就可以进行四角调整并进行标定.
正常操作中,用户有四个显示窗口,每个对应一个升降台,所以非常容易监控平衡(其对游艇来说非常重要), 另外一个窗口用于显示总重量.
成功的结果
自从 2002年 7月以来,这台秤一直工作良好. Westco 已经收到了 Princess 另外的设备订单.