Les capteurs de pesage assurent une grande précision dans les mélangeurs.

Les capteurs à point d'appui central de HBM sont utilsés sur le mélangeur par lot à perte de poids OPTI-MIX 50 de TSM pour assurer une grande précision.

TSM Control Systems de Dundalk en Irlande utilise les capteurs à point d'appui central de HBM pour assurer une grande précision dans sa gamme de mélangeurs peseurs.

TSM Control Systems de Dundalk en Irlande utilise les capteurs à point d'appui central de HBM pour assurer une grande précision dans sa gamme de systèmes de mélangeur peseur. Les systèmes de mélangeur peseur mesure différentes recettes de granulés de plastique par le poids et mélande la totalité résultante de sorte qu'elle puisse être utilisée dans différentes types de transformation des matières plastiques. Celà constitue les matériaux d'emballage utilisés dans l'industrie agro-alimentaire comme ceux utilisés pour les emballer les aliments ou pour la fabrication des sacs d'emballage à l'intérieur des boîtes de céréales.

TSM utilise les pesons SP4M de HBM

HBM SP4M load cell

TSM est l'un des principaux fournisseurs de systèmes mélangeur-peseur de précision, il en fabrique depuis 25 ans. Ses machines vont d'une capacité de poids maximum de 0.5kg pour le plus petit système jusqu'à 32kg avec le plus grand. Les plus grandes machines peuvent gérer jusqu'à 12 produits différents pour obtenir un mélange final. La plupart des machines sont équipés d'un seul capteur à point d'appui central du type SP4M de HBM mais parfois certains grands modèles en sont équipés de deux.

Chaque lot comprend un mélange de différents types de granulés plastiques pesés pour environ 60 à 80% du mélange en granulés vierges tandis que le reste est composé de matériaux recyclés et peut également contenir des additifs et des colorants ajoutés pour produire un mélange unique lors du process.

TSM se targue d'assurer avec exactitude les proportions de mélange et garantie l'homogénéité des lots pour donner une performance supérieure à celle des autres constructeurs de mélangeurs. Il est donc primordial d'avoir un capteur de pesage de haute précision, d'une très grande fiabilité et capable de fournir les performances requises pour répondre aux attentes de ses clients et d'assurer ainsi des lots cohérents d'exactitude et de répétabilité.

"The HBM load cells do exactly what we need them to do"

TSM utilise le capteur à point d'appui central SP4M depuis 5 à 6 ans. Michael McKiernan, Ingénieur conception chez TSM Control Systems déclare: “Nous aimons la construction ouverte du capteur SP4 qui n'a pas de capot. Celà évite d'avoir des granulés coincés autour du capteur, ceci est un gros avantage lorsqu'on travaille avec des granulés plastiques.”

Les capteurs SP4M à point d'appui central de chez HBM ont des portées maximales allant de 1 kg à 200kg et sont disponibles en qualité C6 pour donner la meilleure précision de mesure actuellemnt possible avec la technologie des jauges de contraintes produites en masse. Ces capteurs en classe C6 sont capables de tenir les 6000 échelons OIML exigés pour les balances à transactions commerciales. Paroles de McKiernan, “Les capteurs de pesage HBM sont précis et très fiables, ils font exactement ce que nous avons besoin de faire”.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.