Le système d'acquisition de données Genesis HighSpeed et le logiciel Perception sont des outils très puissants pour vos mesures à grande vitesse. Vous pouvez les intégrer dans votre environnement spécifique et les utiliser exactement comme vous le souhaitez en sélectionnant l'une des nombreuses options d'interface ici : API GEN DAQ, Interface EtherCAT, Interface CAN 2.0/CANFD, Boîte à outils PNRF Reader, Perception Remote Control, Perception Custom Software Interface (CSI).
Comment établir une interface avec Genesis HighSpeed et/ou Perception ?

API GEN DAQ
L'API GEN DAQ est utilisée pour contrôler à distance le matériel GEN DAQ directement à partir de votre logiciel de contrôle. Les configurations d'instruments peuvent être chargées et sauvegardées, les réglages de base comme la fréquence d'échantillonnage peuvent être modifiés et l'acquisition peut être contrôlée. De plus, les résultats calculés tels que les valeurs maximales, les valeurs efficaces ou les valeurs de puissance peuvent être transmis avec près de 2 000 blocs de résultats par seconde.
L'API GEN DAQ est basée sur les standards de communication réseau JSON-RPC 2.0. Le code source fourni par HBM peut être compilé sur de nombreux systèmes d'exploitation différents. Pour faciliter l'utilisation dans l'environnement Microsoft®.NET, une dll .NET gérée est également fournie. Un fichier d'aide complet est disponible pour expliquer les appels d'interface proposés dans cette API.
Interface EtherCAT
L'option d'interface EtherCAT du mainframe GEN DAQ permet de transmettre les résultats calculés en temps réel à un système d'automatisation agissant comme maître EtherCAT.
Ainsi, le DAQ GEN agit comme un « supercalculateur » qui reçoit des données brutes (comme les tensions et les intensités courants) et envoie des résultats calculés (comme les valeurs efficaces, la puissance les puissances et les rendements) aux systèmes d'automatisation.
Le transfert peut se faire en mode statique ou dynamique, et une génération de fichier ESI est possible. Jusqu'à 240 résultats peuvent être envoyés avec une fréquence de mise à jour de 1 kHz. La latence pour les résultats est inférieure à 1 ms. L'interface GEN DAQ EtherCAT a été testée avec succès avec des maîtres EtherCAT tels que :
AVL | Puma |
Beckhoff | Twincat |
Intest | Inova |
KRATZER AUTOMATION | PAtools |
Kristl & Seibt | Tornado |
König PA | EtherCAT Studio |
MAHA | MAHA RT |
National Instruments | VeriStand |
D2T | Morphée |
Vous trouverez des informations détaillées sur l'interface EtherCAT dans les manuels des mainframes GEN3t, GEN7tA et GEN17A, disponibles dans la section de téléchargement manuel ci-dessous.
L'option d'interface GEN DAQ EtherCAT n'est disponible que pour les mainframes GEN3t, GEN7tA et GEN17tA.
Interface CAN 2.0/CANFD
L'option d'interface CAN 2.0/CANFD des mainframes Genesis HighSpeed est utilisée pour transmettre les résultats calculés en direct à un système d'automatisation. Ainsi, le système d’Acquisition de données (DAQ) Genesis HighSpeed agit comme un « supercalculateur » qui reçoit des données brutes (comme les tensions et les intensités courants) et envoie des résultats calculés (comme les valeurs efficaces, la puissance les puissances et les rendements) au système d'automatisation.
La vitesse maximale de transfert de données est déterminée par le mainframe Genesis HighSpeed, mais elle peut être limitée par la vitesse du bus, la charge du bus ou la longueur du câble. Le DAQ Genesis HighSpeed peut envoyer jusqu'à 240 résultats avec une fréquence de mise à jour de 500 Hz, si le bus le permet.
L'interface DAQ Genesis HighSpeed CAN 2.0/CANFD n'est disponible que pour les mainframes GEN2tB, GEN7tA et GEN17tA.
Perception Remote Control
La librairie Perception Remote Control est utilisée pour contrôler à distance le logiciel Perception (ainsi que le matériel DAQ GEN) depuis votre logiciel de contrôle. De plus, les données en temps réel et les résultats calculés peuvent être récupérés à l'aide de cette interface (avec un débit limité). Toutes les fonctions principales de Perception peuvent être contrôlées à distance, y compris tous les paramètres matériels principaux tels que le contrôle d'acquisition.
Perception Remote Control est basé sur les standards de communication réseau DCE/RPC (Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls). Le code source fourni par HBM peut être compilé sur de nombreux systèmes d'exploitation différents. Pour faciliter l'utilisation dans l'environnement Microsoft®.NET, une interface COM a été créée en plus de l'interface DCE/RPC de base. Un fichier d'aide complet est disponible pour expliquer les appels d'interface proposés dans cette API. De plus, divers fichiers d'exemples pour la programmation RPC, la programmation COM et LabView / Diadem sont disponibles.
Comparaison des différentes possibilités de transfert de données
| EtherCAT | CANFD Out | GEN DAQ API | Perception Remote (RPC) | Remarques |
Transfert des résultats calculés | Oui | Oui | Oui | Oui |
|
Transfert de données brutes | Non | Non | Non | Non |
|
Timing | Temps réel | Semi temps réel | Temps réel | En direct | Le comportement du CANFD dépend de la charge du bus ; meilleur avec point à point. |
Latence | 1 ms | 1 ms plus bus retard causé par la charge du bus | 1 ms plus variance du bus | Plusieurs ms, imprévisible | Le CANFD et l'API GEN DAQ peuvent être réglés pour être « en direct » (et presque en temps réel) par une connexion point à point |
Max. Speed | 1000 | 500 | 2000 | 20 |
|
Vitesse maxi | 240 | 240 | 240 | Tous disponibles | Tous les résultats dans le bloc proviennent du même horodatage. |
Disponible pour: | GEN3t | GEN2tB | Tous les mainframes « t » | Tous les mainframes |
|
Perception Custom Software Interface (CSI)
La librairie Perception Custom Software Interface (CSI) est utilisée pour les extensions logicielles à l'intérieur du logiciel Perception en ajoutant des onglets utilisateur CSI, une automatisation personnalisée et des fonctions d'analyse étendue. De plus, l'interface utilisateur peut être entièrement personnalisée à l'aide de l'interface CSI.
L'interface CSI a accès à toutes les parties de Perception : Démarrage/Arrêt/Pause et Déclenchement, Gestionnaire de démarrage, Système d'acquisition, Paramètres du matériel, Afficheurs, Compteurs, Tableaux utilisateur, Formules, Calculs, Gestionnaire de données, Sources de données, Variables utilisateur, Notifications, Enregistrement, Fonctions de conversion, Actions d'automatisation, Gestion des fiches et plus. Un modèle de feuille Windows C# de base est inclus ainsi qu'un exemple de code pour C#. Il est utilisable avec tous les langages supportant Microsoft®.NET 4.
Boîte à outils PNRF Reader
La boîte à outils PNRF Reader est utilisée par HBM pour lire et écrire des données dans le fichier PNRF. Par conséquent, elle est entretenue et améliorée en permanence. Elle est disponible pour être intégrée dans n'importe quel logiciel d'analyse pour lire directement les fichiers PNRF, éliminant ainsi le besoin d'exportation ou de conversion.
Plusieurs progiciels d'analyse ont déjà intégré ce lecteur et peuvent donc lire directement les données PNRF. Ces progiciels incluent LabView, DiaDem, FlexPro, Famos, GlyphWorks, jBeam, Dynaworks... Le lecteur PNRF est livré avec une interface COM et un exemple de programmation en VisualBasic, C# et C+++.
Téléchargements pour Genesis HighSpeed Interfacing
EtherCAT
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
GEN7tA - User Manual | 12/2016 | 2.1 | 39 MB |
CAN 2.0/CAN FD Interface
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
GEN2tB - Data Sheet | 09/2018 | 11 MB | |||
GEN2TB - 데이터 시트 | 9 MB | ||||
GEN2TB - データシート | 10 MB | ||||
GEN2TB - 數據表 | 10 MB | ||||
GEN2TB - Hoja de caracerísticas | 10 MB | ||||
GEN2TB - Caractéristiques technique | 9 MB | ||||
GEN2TB - Prospetto dati | 9 MB | ||||
GEN2TB - Datenblatt | 9 MB |
GEN DAQ API
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
GEN DAQ API Installer for Windows | Running the install will copy all examples, help files and source code available for the GEN DAQ API to the PC. The install contains files for both the .NET and ‘C’ interface. The files will be installed to: C:\GEN DAQ API. | 08/2020 | 4.0 | 6 MB | |
GEN DAQ API C source archive (*.gz format) | Archive containing examples, help file and required source code for the ‘C’ interface. | 08/2020 | 4.0 | 1 MB |
PNRF Reader Toolkit
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
PNRF Reader Toolkit - User manual | PNRF Reader User manual | 07/2009 | 1.1 | 2 MB | |
PNRF Reader Toolkit- MATLAB example manual | PNRF Reader Example manual on how to read PNRF data files into MATLAB | 317 KB | |||
PNRF Reader Toolkit | PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format. | 08/2020 | 8.00.20232 | 6 MB |
Release Notes
|
PNRF Reader Toolkit - Training material | PNRF Reader Training notes as PDF | 11/2020 | 164 KB | ||
PNRF Reader Toolkit - Asynchr. data | PNRF Reader Example manual on how to read asynchronous data from PNRF file | 344 KB | |||
PNRF Reader Toolkit | PNRF Reader Software installation to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format. | 01/2021 | 8.06.21018 | 7 MB |
Release Notes
|
Perception Remote Control
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
Perception Remote control - Data Sheet | 265 KB | ||||
Perception remote control using LabVIEW - User Manual | 10/2012 | 1.2MB | 1 MB | ||
Perception remote control using DIAdem - User Manual | Perception RPC using DIAdem | 10/2015 | 1.0MB | 958 KB | |
Perception remote control using LabView Demo source code | LabView source code of the Perception remote control Demo | 06/2019 | 1 MB | ||
Perception remote control using LabView Demo | LabView Demo program using the Perception RPC interface | 06/2019 | 144 MB | ||
Perception COM-RPC.msi | Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation | 06/2019 | 7.40 | 7 MB | |
Perception Remote Control RPC Demo | Simple Perception RPC demo program | 06/2019 | 1.3.19169 | 1 MB | |
Perception Remote Control RPC Demo Source code | C# source code of the Perception RPC Demo | 06/2019 | 1.3.19169 | 617 KB | |
Perception remote control using MATLAB - User manual example files | Perception RPC using MATLAB example code | 06/2019 | 26 KB | ||
Perception RPC/COM Interfaces Helpfile | Programming Help file Perception RPC/COM interfaces | 06/2019 | 7.40 | 851 KB | |
Perception Matlab® Remote Control - User Manual | 244 KB | ||||
Perception Remote Control RPC ePower Demo Source Code | C# source code for the Perception RPC ePower demo program | 09/2020 | 2.0.20251 | 671 KB | |
Perception Remote Control RPC ePower Demo | Simple Perception RPC ePower demo program | 09/2020 | 2.0.20251 | 1 MB |
Perception Custom Software Interface (CSI)
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
Perception CSI - Data Sheet | Perception CSI specifications | 12/2011 | 120 KB | ||
Perception CSI training - Data Sheet | Perception CSI training specifications | 12/2011 | 2 MB | ||
Perception CSI How to get started | This document describes what you need to create your own Perception CSI extensions. | 05/2019 | 65 KB | ||
CSI Examples | Examples used in the CSI Programming User Manual | 09/2020 | 6.0 | 678 KB | |
Perception Help File | Perception Programming Interfaces Help file | 05/2019 | 2019 | 21 MB | |
Perception CSI Sheet Project Template.vsix | Perception CSI Sheet template file for Visual Studio 2017 and later | 03/2020 | 5.0 | 53 KB | |
Perception.ScriptAction.Template.vsix | Perception CSI script action template file for Visual Studio 2017 and later | 03/2020 | 5.0 | 56 KB | |
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual | User manual Perception CSI programming | 03/2020 | 5.0 | 3 MB |
Perception Custom Software Interface (CSI): Examples & Trial Versions
Titre | Description | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote | Perception CSI: Sensor Barcode Reader - HOTnote | 436 KB | |||
Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote | Perception CSI: Seismic Measurement - HOTnote | 427 KB | |||
Word Organizer Demo Files | Demo files which can be used by the Perception Word Organizer | 11/2010 | 1.0 | 1 MB | |
Perception CSI Extension - Datasources ASCII Export - User manual | 06/2009 | 1.0 | 445 KB | ||
Harmonic Analysis Sheet- User manual | User manual Harmonic Analysis Sheet | 06/2020 | 4.0 | 2 MB | |
Time Markers Table User Manual | User manual Time Markers Sheet | 06/2011 | 1.0 | 617 KB | |
Calculator Sheet User Manual | User manual Calculator Sheet | 03/2014 | 3.0 | 1 MB | |
Word Organizer Sheet User Manual | User manual Word Organizer | 11/2010 | 1.0 | 1 MB | |
Log File Reader User Manual | User manual Log File Reader | 09/2016 | 1.0 | 2 MB | |
Perception CSI Extension - Sensor Barcode Reader - User manual | 04/2014 | 1.1 | 2 MB | ||
Perception CSI Extension - Seismic Measurement - User manual | 12/2011 | 1.0 | 1 MB | ||
Calculator Sheet Trial Version | Calculates and displays statistical information of recorded data. Alarm levels can be used to color individual calculated results | 02/2020 | 3.2 | 7 MB | |
Log File Reader Trial version | Reading back Perception Logged data into a Perception User Table. The data can be filtered and the layout can be adjusted | 02/2020 | 1.6 | 7 MB | |
Word Organizer Sheet Trial Version | Create a new Word or PDF report by assemble existing Word documents generated during a recording. Also bitmaps or richtext files can be added | 02/2020 | 1.8 | 7 MB | |
Time Markers Table Trial Version | Shows all time markers including triggers in a table. Can be used for navigating in Perception Display to specific trigger. | 02/2020 | 2.3 | 6 MB | |
Perception STL Verification Sheet | Sheet explaining the working of the STL formulas. The sheet can be used to verify the STL calculations on user data | 09/2020 | 3.0 | 68 MB | |
Perception CSI Harmonic Analysis Sheet Trial Version | Calculate the amplitude of the harmonic components of a periodic signal using the Fourier series. | 10/2020 | 4.0 | 12 MB |