Plein de détails intelligents : le groupe KOSME équipent ses machines de remplissage avec du FIT® Plein de détails intelligents : le groupe KOSME équipent ses machines de remplissage avec du FIT® | HBM

Plein de détails intelligents : le groupe KOSME équipent ses machines de remplissage avec du FIT®

A première vue le remplissage de liquides à une échelle industrielle semble insignifiant et pourtant lorsqu’on y regarde à deux fois, le processus est relativement complexe. En effet en quelques fractions de seconde, un grand nombre de contrôles et de mesures doivent être exécutés et cela, sans gêner le déroulement du remplissage et dans le cas idéal, en l’optimisant de manière continue. Un défi à la mesure du groupe KOSME. Le constructeur de machines d’emballage et de remplissage relève maintenant ce défi avec une nouvelle génération de remplisseuses intelligentes, dont la vedette secrète est leur peson FIT® de HBM.

En tant que filiale de la société Krones AG, le leader mondial des machines de remplissage de liquides en bouteilles plastiques et de verre mais aussi en  boîtes ainsi que de leurs étiquetage et emballage, le groupe KOSME est synonyme de solutions concurrentielles et fiables dans le monde de l’emballage et de la boisson. La preuve actuelle : les nouvelles machines travaillent en poids net WEIGHFILL en intégrant une technique de pesage numérique innovatrice et développée en coopération avec HBM.

KOSME puts liquid in tanks

KOSME developed the new WEIGHFILL fillers with a low-pressure storage tank for special applications. Because they are easy to wash out and sterilize, the fill material can quickly be changed. Foamy, runny and thick liquids can be decanted just as easily as sticky, conductive and non-conductive ones. One of the things that makes this possible is the use of intelligent, yet robust measurement technology from HBM - the FIT digital load cell. Because the FIT® load cell monitors and controls the cutoff points, the bottling process can be permanently monitored and optimized for maximum accuracy. Before starting the filling process, each tank is checked for the acceptable tare weight. Doing this ensures that no faulty tanks or tanks filled with inadmissible material are included in the bottling process.

… HBM, une partie significative de l’intelligence du process de la machine de remplissage

A chaque phase de remplissage, du chargement et au contrôle final en passant par la remise à zéro et les alimentations fine et grossière, le peson numérique de HBM se charge de ces tâches importantes au sein des nouvelles machines travaillant en poids net de KOSME. Mais le FIT® fait encore mieux : en tant que premier peson numérique sur le marché, il intègre une électronique de commande de remplissages complexes. Dans ce cas concret, cela signifie que : le peson intelligent ne fournit pas seulement toutes les valeurs de mesure importantes. Il les analyse également et les utilise en vue d’une optimisation continue du remplissage. Le FIT® se charge du tarage et de la commande des soupapes de dosage qui sont un développement nouveau, ainsi que de la totalité du processus de remplissage.

Parallèlement à cela, le peson numérique évalue toutes les stations du cycle de remplissage et détermine en temps réel les points de coupure optimaux lors du remplissage. Mieux encore : le FIT® apprend en continu à chaque remplissage. Ce savoir précieux, le peson l’utilise ensuite automatiquement pour optimiser le résultat de remplissage.

Les avantages sont flagrants : le peson numérique autodidacte économise du temps et de l’argent pas seulement pendant un processus spécifique de remplissage. Par exemple : la compensation automatique de variations de température et ainsi des différences de comportement du produit à conditionner en vue d'un remplissage parfait. En complément, l’enregistrement est protégé contre les coupures du secteur dans une mémoire EEPROM de 32 blocs de paramètres. Ceci signifie qu’un post-équipement très aisé et rapide de l’installation est possible pour l’adapter aux différents matériaux et quantités.

« FIT® est la technologie de pointe destinée à toutes les tâches de remplissage ! »

En complément des entrées et des sorties numériques, le peson numérique FIT®, conçu pour une utilisation en environnement humide permanente, dispose d'un bus de terrain RS 485 utilisable comme voie de diagnostic. Ceci permet des évaluations permanentes permettant l'élimination de défauts. De plus, le peson intègre toute l’électronique. Une électronique supplémentaire de commande du remplissage n’est pas nécessaire. Le peson innovateur FIT® allie ainsi les avantages d’une solution standard à flexibilité maximale à ceux d’un vaste champ d’application. Le logiciel AED Panel de HBM facilite fortement son utilisation. De cette manière, la détection des vibrations de l'installation et leur filtrage est un jeu d'enfant tout comme l’exécution du calibrage et du paramétrage du dispositif de pesage.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.