Contrôle qualité pour les appareils de commutation
Tout au long de sa vie de fonctionnement, le bouton Marche/Arrêt d’un appareil de commutation doit pouvoir fonctionner sans problème. Garantir cela est le rôle du banc de tests de fin de ligne, installé dans les unités de production de ces systèmes de commutation.
Le PMX démontre toute sa puissance dans cette application. Deux types d'essai doivent être gérés, les deux strictement en temps réel. D'abord, l’aspect haptique du bouton doit être étudié. Cela se fait en mesurant et en surveillant les signaux force-distance quand le commutateur est activé. La carte électronique à quatre voies de mesure PX455, destinée aux jauges en demi – pont et pont complet, aux capteurs de force et de pesage, enregistre ces paramètres par l'intermédiaire de bus de terrain temps réel. La carte PX401, quatre voies de mesure, est également disponible pour des signaux d'entrée analogiques et pour le raccordement de capteurs actifs.
Ensuite, la fonction électrique doit également être assurée. Pour cela, les signaux des contacts de commutation sont lus dans le PMX grâce à la carte entrée-sortie PX878 et sont ajoutés aux signaux force-distance. Le système de commutation reçoit l’estampillage qualité s’il est conforme à ces deux critères : aspect haptique et fonction commutation.
Pour des raisons économiques, il est nécessaire de tester autant de types de dispositifs de commutation existants en peu de temps. Grâce aux 1000 possibilités internes de programmation dans le PMX, cela n’est vraiment pas un problème pour l’opérateur. Le PMX et le banc d'essai entier EoL sont piloté par ProfiNet (IRT), qui maximise la vitesse des essais des composants et réduit au minimum le temps et les dépenses d'installation. Le logiciel d’acquisition catman®AP de HBM est utilisé pour une sauvegarde de qualité des données. Tous les signaux de mesure peuvent être sauvegardés et visualisés.